홈 » 블로그 » 경피 패치란 무엇입니까?

경피 패치란 무엇입니까?

경피 패치는 효율적이고 비침습적인 웨어러블 의약품 전달 시스템입니다., 그러나 이러한 독특한 의료 웨어러블은 어떻게 작동합니까??

경피 패치란 무엇입니까?

경피 패치는 접착 패치가 환자의 피부를 통해 흡수되는 미리 처방된 용량의 약물을 전달하는 웨어러블 약물 전달 시스템입니다. 경피 패치는 1970년대 후반부터 사용되어 왔지만 약물 과정을 관리하는 효율적이고 비침습적인 방법으로 채택이 점점 더 널리 보급되었습니다. 경피 패치는 진통제, 피임, 비타민 전달, 방향성, 수면 보조제 및 피부를 통해 약물을 안전하게 투여할 수 있는 기타 응용 분야에 사용됩니다.

경피 패치는 다른 약물 전달 시스템이 직면한 몇 가지 문제를 해결합니다. 며칠 또는 몇 주 동안 지속적인 약물 전달을 제공하기 때문에 환자가 엄격한 약물 치료 일정을 기억할 필요가 없어 환자 순응도가 향상됩니다. 경피 패치는 또한 자가 투여가 가능하고 종종 특정 약물에 대한 주사를 줄이거나 제거할 수 있기 때문에 투여 오류를 낮추고 환자의 편안함을 향상시킵니다.

경피 패치의 종류

경피 패치는 크게 네 가지 구조로 나뉩니다.

  • 접착제 내 약물: 이름에서 알 수 있듯이 약물 접착 경피 패치는 접착제 자체 내에 약물을 특징으로 합니다. 스틱 투 스킨 접착제는 패치를 환자에게 부착할 뿐만 아니라 약물을 전달합니다. 이들은 약물의 양과 방출 일정에 따라 단일 접착 층 또는 다중 접착 층을 특징으로 할 수 있습니다. 여러 약물 접착 층은 종종 며칠 또는 몇 주 동안 착용해야 하는 약물 치료 과정에 사용됩니다.
  • 저수지: 저장기 경피 패치는 액체 형태의 약물을 함유하는 별도의 층(또는 저장기)을 포함한다. 저장소와 접착제 사이의 멤브레인 층은 전달 속도를 제어합니다. 약물은 접착제를 통해 환자의 피부로 분산됩니다.
  • 행렬: 저장소 패치와 마찬가지로 약물은 별도의 층에 보관되어 접착 라이너를 통해 환자의 피부로 방출됩니다. 약물은 접착제와 이형 라이너 사이에 싸여 있으므로 라이너는 추가 멤브레인 층 대신 약물 전달 속도를 제어합니다.
  • 증기 패치: 경피 패치의 가장 일반적인 구조 중 하나인 증기 패치는 접착층을 통해 증기 형태로 약물을 방출하는 단층 웨어러블입니다. 속도 조절 층이나 멤브레인이 없기 때문에 일반적으로 정확한 분산 요구 사항 없이 단기 치료 과정을 위한 약물에 사용됩니다.

The construction of a transdermal patch is based on several factors, such as the wear duration, medication viscosity, and the optimal method of release for the drug. The same medications are often formulated for release through different types of transdermal patches for alternate dosages and release schedules.

경피 패치 레이어

대부분의 다층 경피 패치에는 백킹 라미네이트와 스틱 투 스킨 접착 라이너가 포함됩니다. 더 복잡한 설계에는 추가 접착제, 라이너, 저장소 및 멤브레인이 있을 수 있습니다. 강화제, 안정제 또는 방부제도 요구 사항에 따라 패치에 추가할 수 있습니다.

BOYD 차이점

BOYD는 의료 산업을 위한 경피 패치 및 기타 웨어러블을 제조한 수십 년의 경험을 가지고 있습니다. 우리는 광범위한 제조 전문 지식과 광범위한 공급업체 관계를 활용하여 환자의 편안함과 안전을 보장하기 위해 가장 적합한 접착 투 스킨 접착제, 라미네이트 및 백킹 레이어를 찾습니다. 당사의 고유한 제조 기능을 통해 공급망 복잡성을 줄이고 총 비용을 낮추는 다층 솔루션을 만들 수 있습니다. 우리는 품질과 높은 수율을 보장하기 위해 전 세계에 100-10,000 개의 의료용 클린 룸을 제조합니다.

To learn more about how Boyd’s solutions are enabling the future of medicine or to discuss your unique transdermal patch needs, reach out to our experts.