홈 » 블로그 » 경량화란 무엇이며 왜 중요합니까?

경량화란 무엇이며 왜 중요합니까?

수십 년 동안 엔지니어들은 더 친환경적이고 경제적인 제품을 만들기 위해 구성 요소와 어셈블리 무게를 줄이는 방법을 모색해 왔습니다. 생산 공정과 원자재가 발전함에 따라 더 많은 최적의 옵션을 활용하여 더 적은 재료로 성능 요구 사항을 충족하도록 제품을 제조하거나 특정 재료를 완전히 생략할 수 있습니다.

경량화는 역사적으로 자동차 및 항공우주 산업에서 연료 효율성을 최적화하기 위한 주요 관심사였습니다. 이로 인해 오늘날의 현대 전기 자동차에서 배터리 범위가 향상되고 항공기의 탑재량이 증가하고 있습니다. 다른 산업이 더 친환경적이고 효율적이며 편안한 솔루션으로 전환함에 따라 경량화는 이제 소비자 기기, 의료 장비 등의 제조업체와 설계자에게 공통된 목표가 되었습니다.

경량화란 무엇입니까?

경량화는 구성 요소 또는 어셈블리에서 무게를 제거하는 프로세스입니다. 설계자와 제조업체는 다음 세 가지 방법 중 하나로 제품을 경량화합니다.

Substituting materials:

The most common approach to lightweighting is to replace heavier materials with less dense and/or stronger materials and components. With the right design, heavy materials like metals can be replaced with thermally conductive plastics or ceramics. High density, heavy weight fiberglass insulation can be replaced with low density polyimide foam, like SOLIMIDE(R) Foam, in marine and aerospace applications. Engineers constantly source and formulate new materials to meet stringent performance requirements at the lowest possible weight, so reconsidering the materials used in an assembly is an important recurring focus for manufacturers.

Optimizing designs:

Instead of substituting materials, another way to remove weight is by implementing different technologies or improving a preexisting design.

Eliminating materials:

As production processes and materials evolve, components can often be removed from assemblies entirely while still meeting structural, flammability, and thermal requirements. This often goes together with optimizing designs, such as removing cumbersome mechanical fasteners from an assembly by using adhesive-backed foam. We leverage our extensive material selection, manufacturing capabilities, and design expertise to create multilayer stack-ups that combine multiple features into a single component, further helping to eliminate materials from an assembly.

왜 중요한가요?

경량화는 다양한 산업에 광범위한 영향을 미칩니다. 자동차, e모빌리티, 운송 및 항공우주 분야에서 전체 조립 중량을 줄이면 연료 또는 에너지 효율성이 향상되고 총 환경 발자국이 줄어듭니다. 소비자 전자 및 의료 산업에서 웨어러블 또는 핸드헬드 장치의 무게를 줄이면 사용자 편의성이 향상되고 충전 간격이 연장되며 운송 비용이 절감될 수 있습니다. 산업 및 농업 응용 분야의 경우 무게를 줄이면 전체 탑재량과 농업 수확량을 증가시켜 전반적인 효율성과 수익성을 향상시킬 수 있습니다.

안전, 지속 가능성 및 효율성에 대한 요구 사항이 점점 더 엄격해짐에 따라 경량화는 모든 신제품의 초점이 되고 있습니다. 무게를 최적화하면 폐기물을 줄이고 비용을 줄이며 제품 기능을 향상시킬 수 있습니다.

BOYD 차이점

단일 재료를 제거하거나 대체하는 데 집중하는 대신 BOYD의 엔지니어는 경량화 문제에 대한 통합적인 접근 방식을 취합니다. 당사의 광범위한 공급업체 관계와 혁신적인 설계 지원을 통해 설계 결정을 안내할 수 있으므로 전체 어셈블리 중량을 낮추는 동시에 모든 성능 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 당사 엔지니어는 제조용 부품(DFM) 및 최적화된 조립을 설계한 수십 년의 경험을 가지고 있습니다. BOYD의 글로벌 위치는 또한 구성 요소에 필요한 운송을 줄이고 수직적으로 통합된 솔루션을 제공함으로써 전체 설치 공간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

To learn more about how Boyd can help solve your lightweighting challenges, schedule a consultation with our experts.