제조 및 재료

진공 브레이징 소개

대본: 진공 브레이징 소개

열교환기 조립 - 접힌 핀은 열교환기를 만들기 위해 구조 부품으로 쌓입니다. 알루미늄 부품은 더 빠른 조립을 위해 브레이즈 피복되어 있습니다. 픽스처는 구성 요소를 정렬된 상태로 유지합니다. 압정 용접은 가열 및 냉각 중에 정렬을 유지합니다.

브레이징 설정 - 압축 픽스처는 브레이징 중에 부품 간의 접촉을 유지합니다. 진공 브레이징을 위한 조립 준비. 열전대는 브레이징 공정 제어를 위한 온도를 측정합니다.

진공 브레이징 - 오븐 - 고정 열교환기가 진공 브레이즈 오븐에로드됩니다. 진공 압력은 공기를 제거하고 조인트의 산화를 방지합니다. 브레이징은 열전도율이 뛰어난 강력한 기계적 조인트를 생성합니다.

후처리 - 압정 용접 부품은 냉각된 후 브레이징된 어셈블리에서 제거됩니다. 이제 열교환기는 최종 매니폴드 용접을 위한 준비가 되었습니다.

Boyd 후아레스 소개

녹취록: Boyd 후아레스 소개

Boyd 후아레스 (Boyd Juarez)는 지역 대응력과 200 천 평방 피트 이상의 북미 제조업체의 복귀를 지원할 준비가 된 포스트 세계화를 염두에두고 설계된 시설로 라인 대용량 제조 장비 및 최신 대용량 변환 금속 제조 및 클린 룸 기술 인 Boyd 후아레스 (Boyd Juarez)는 하이퍼 스케일 네트워크에서 세계에서 가장 혁신적인 브랜드와 파트너 관계를 맺기 위해 전략적으로 지어졌습니다. 컴퓨팅 전기 및 자율 주행 차량과 품질 관리 시스템을 갖춘 의료 공간은 iso 9001, iso 13485, iatf 6949과 같은 인증을 통해 다양한 산업의 신뢰성 요구 사항을 초과 할 수 있습니다 Boyd Juarez의 린 제조 및 지속 가능한 관행은 혁신을 주도하고 성공을 촉진 할 수있는 이상적인 장소입니다.

Boyd 기업 한 회사 많은 솔루션

Boyd와 3M 선물 : 그것은 스틱 것인가?

성적 증명서 : Boyd와 3M 현재 : 그것은 붙을 것인가?

디자인 엔지니어로서 당신은 종종 스스로에게 물어볼 수 있습니다, 그것은 붙을 것입니까? Boyd와 함께 대답은 '예'입니다.

90년 이상 전 세계 고객들과 긴밀히 협력하여 고유한 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 더 높은 성능, 신뢰성 및 효율성을 위해 설계를 혁신해 왔습니다. 3M과의 파트너십은 최고 품질, 가장 혁신적인 소재, 귀하의 제품에 맞게 맞춤 제작되어 모든 설계 엔지니어의 꿈의 팀을 만든다는 것을 의미합니다.

우리는 충돌 충격으로부터 배터리를 보호하는 고온 내성 접착제와 열 폭주를 방지하기위한 난연성 접착제를 포함하여 ev 배터리에 대한 완벽한 솔루션을 제공합니다.

우리는 좁은 디스플레이 베젤을 수용 할 수있는 엄격한 공차를 가진 고 본드 접착제와 화면 균열을 방지하는 충격 흡수를위한 높은 결합 진동 댐핑 장착 테이프와 같은 가전 제품 터치 스크린을위한 원 스톱 샵입니다.

Boyd는 마모 시간, 피부 감도 및 의료 웨어러블 장치의 단일 대 다중 응용 프로그램을 기반으로 선택한 PCB 및 아크릴 또는 실리콘 psa에 미량 층을 쉽게 연결할 수 있도록 전기 전도성 psa와 같은 모든 의료 구성 요소 요구 사항을 처리 할 수 있도록 인증되었습니다. Boyd가 어떻게 도울 수 있는지 오늘 저희에게 연락하십시오.

열 인터페이스 재료 101 - 전자 시스템을 위한 향상된 냉각

대본: 열 인터페이스 재료 101 - 전자 시스템을 위한 향상된 냉각

모두에게 안녕하세요.이 Boyd Corporation 및 3M 웨비나에 오신 것을 환영합니다! 좋아, 지금 당장은 오늘의 발표자를 소개하고 싶다. 현재 3M 전자 재료 솔루션 사업부에서 우리와 함께하는 것은 Joseph Petri입니다. Joseph은 현재 3M 전자 조립 솔루션 계정 관리자이며, 미국에서는 많은 시장에서 전자 응용 분야를 위한 열 인터페이스 재료, 전기 전도성 접착제, 차폐 및 접지 테이프 및 EMI 흡수기 재료에 관한 엔지니어링 및 변환 토론에 귀중한 자원이며, 30년 이상의 변환 경험을 가진 Joseph은 이전에 제품 마케팅을 동시에 보유하면서 3M 산업용 접착제 및 테이프 사업을 관리했습니다. 응용 프로그램 개발 관리자 및 주요 계정 관리자는 고객과 함께 혁신적인 솔루션을 추진하는 책임. 이제 Boyd Corporation에서 오늘 우리와 함께 Andy Chou, Andy는 열 관리 솔루션 분야에서 15 년 이상의 경험을 가진 ODM 영업 이사이며, 글로벌 기술 엔지니어 인 Key Account Manager 및 제품 관리자 Andy가 열 관리 산업 및 참석자 시장 동향에 예리하게 협조하고 있으며, 신사 숙녀 여러분, 오늘의 행사에 오신 것을 환영합니다. 그리고 그걸로 나는 일을 시작하기 위해 3M과 함께있는 조셉에게 물건을 전달할 것입니다. 그래서 요셉아, 바로 앞으로 가거라.

안녕하세요 여러분, 3M 열 인터페이스 재료에 대한 오늘의 웨비나 토론에 참석해 주셔서 감사합니다. 저는 전자 제품 제조업체를 위한 열 EMI, 차폐, 접착 및 보호 테이프의 선도적 솔루션 제공업체인 3M 전자 조립 솔루션의 Joseph Petri입니다. 3M은 회사의 생산성을 높이고, 가정을 더 효율적으로 만들고, 더 나은 삶을 영위하는 기술과 제품을 발명하는 것을 결코 멈추지 않는 회사입니다. 오늘 우리는 3M 열 인터페이스 재료에 대해 간략하게 논의 할 것입니다. 우리는 전자 장치의 냉각을 향상시킬 것입니다. 여기에 우리 주변의 연결된 장치의 무선 신호를 볼 수 있다면 세계가 어떻게 생겼는지에 대한 예술가의 표현이 있으며, 3M 전자 조립 솔루션에 대한 필요성을 불러 일으킨 연결된 장치의 폭발적인 증가입니다. 더 작고 강력한 전자 장치에 대한 소비자 요구는 높지만 소형 장치에 필요한 고밀도 회로는 더 많은 열을 발생시켜 고성능 열 관리 재료가 필요합니다. 이 웨비나에서 Boyd Corporation과 3M은 오늘날의 연결된 세계에서 발견되는 좁은 공간에서도 열을 신속하고 효율적으로 방출하는 열 관리 재료에 중점을 둘 것입니다. 석유 및 가스, 운송, 건강 관리에서 커넥티드 시티, 커넥티드 홈, 커넥티드 카에 이르기까지 이러한 커넥티드 디바이스는 3M 전자 조립 솔루션의 필요성을 주도하고 있습니다.

예를 들어,이 대형 롤링 연결 컴퓨터에는 3M 솔루션을위한 많은 응용 프로그램이 있습니다. 차량 전반에 걸쳐 새로운 자동차 혁신을 실현하는 많은 재료가 있으며 열 관리는 이러한 성공의 필수적인 부분입니다.

엔지니어는 효율적인 처리를 위해 최적화된 전기 절연 및 진동 감쇠와 같은 다른 바람직한 특성을 가진 옵션을 포함하여 광범위한 접착제, 테이프, 필러 등에 액세스할 수 있습니다. 이 재료는 독특한 전자 장치를 제공하고 더 신뢰할 수있게하고 열을 이깁니다. 열전도율의 중요성을 자세히 설명하는 훌륭한 자료가 온라인에 있으며, 오늘날 열역학에 대한 논의에 들어가지 않을 것입니다. 그러나 열을 효율적으로 전달하는 것은 재료의 능력으로 전자 장치 냉각에 중요한 역할을합니다. 3M 열 인터페이스 재료는 그 결과를 달성하기 위해 두 표면 사이에 양호한 표면 습윤을 제공합니다.

3M 열 인터페이스 재료를 선택할 때 고려해야 할 네 가지 주요 요소가 있으며, 먼저 채우려고하는 두 표면 사이의 간격이나 영역의 두께, 예를 들어 그림에는 방열판과 집적 회로가 있습니다. 열 인터페이스 재료는 그 간격이 될 수 있거나 있어야하는 것이 무엇인지 아는 두 사람 사이에 배치 될 것입니다. 두 번째 고려 사항은 두 표면의 부드러움 또는 마무리입니다. 집적 회로 또는 방열판의 뒷면; 그들은 매끄럽거나 거칠습니까? 세 번째 요소는 부품을 조립하는 방법, 함께 스크리닝하거나 기계적으로 고정시킬 것인가, 아니면 방열판을 해당 열원에 고정시키기 위해 높은 접착 테이프가 필요합니까? 네 번째 요인은 목표 열전도율 또는 찾고있는 K 값입니다. 포트폴리오의 이러한 네 가지 기본 기능의 조합이 응용 분야에 적합한 제품과 일치하도록 돕는 것은 충분히 강조 할 수 없습니다. 이 슬라이드의 하단 중앙 부분에서는 테이프를 너무 세게 사용하여 테이프를 표면에 적셔서 공기를 제거 할 수없는 사람의 예를 볼 수 있습니다.

우리의 목표는 공기를 테이프로 교체하는 것이며 어떻게 할 수 있습니까? 글쎄, 이러한 열 인터페이스 재료; 그들은 때때로 TIM이라고도합니다. 갭 패드, 실리콘 패드라고 부를 수 있습니다. 그들은 필요한 열전도율을 달성하는 데 도움이되는 필러와 수지로 채워져 있습니다. 그러나 필요한 K 값과 재료 부드러움 또는 해안 또는 듀로미터 사이의 균형으로 응용 제품의 열 성능을 제공하는 표면을 방출합니다.

갭 패드를 선택할 때 한 가지 중요한 요소는 실제 갭 두께가 무엇인지 실제로 고려하는 것입니다. 3M은 D5470 테스트 방법이라는 ASTM 표준을 따르며 5 % 압축 만 있습니다. 이 공칭 압력에서, 당신은 우리의 제품의 열 도체 성능을 볼 것으로 기대할 수 있습니다. 질문해야 할 것은 아마도 왜 격차가 그렇게 큰가하는 것입니다. 실제로 선호하는 간격이 두껍거나 크지 않다는 것을 알 수 있으며, 아마도 응용 프로그램에 두꺼운 갭 패드를 넣고 덮어 넣은 다음 전체 열전도율을 달성하기 위해 5 %보다 훨씬 높은 압축력으로 압축하라는 지시를 받았을 것입니다. 솔직히, 그것은 실제로 필요한 것보다 더 많은 재료를 판매 할 수있는 좋은 방법입니다.

고려해야 할 다른 엔지니어링 팁은 지금 제품이 필요한지 여부입니다. 즉시 필요합니까? 3M은 전 세계 여러 국가에 재고가 있는 포트폴리오를 보유한 열 인터페이스 소재 사업의 글로벌 기업입니다. 우리의 아크릴 화학은 전 세계적으로 쉽게 구할 수 있으며 Boyd Corporation이 스크랩 손실과 비용을 최소화 할 수있는 아주 좋은 가공 팁을 제공합니다. 일부 응용 프로그램에는 매우 두꺼운 갭 패드가 필요할 수 있습니다.이 문제는 엔지니어링 할 때 왜 우리가이 일을 그렇게 많이 압축하려고합니까? 아마도 우리가 필요로하는 것은 낮은 압력에서 더 쉽게 젖어있는 부드러운 갭 패드입니다. 응용 제품 내부에 더 두꺼운 갭 패드를 넣으면 열 임피던스가 여러 번 증가한다는 것을 기억하십시오. 또한 더 얇은 갭 패드가있는 경우 실제로 설계에서 더 나은 비용 절감을 달성 한 다음 응용 프로그램을 채우는 것보다 더 나은 비용 절감을 달성 할 수 있습니다. 우리의 변환기는 열 인터페이스 재료를 쌓아 상당히 클 수있는 격차를 얻을 수 있으므로 Boyd Corporation과 귀하의 응용 프로그램에 대해 이야기하면 특정 요구 사항에 맞는 구조를 상담하고 설계 할 것입니다. 그리고 우리가 이야기하는 동안 일부 부품 번호를 적어 두면 오늘 3M 제품을 테스트하고 응용 프로그램에 사용할 수 있도록하는 것이 좋습니다.

오늘날 시장에는 몇 가지 공급망 문제가 있으며 기존 설계에 대한 백업으로 3M을 보유하는 것이 생산에 영향을 미치는 라인 다운의 위험을 완화하는 방법입니다. 따라서이 특정 슬라이드는 우리가 열 그리스라고 부르는 오른쪽 상단 모서리에있는 응용 분야에 대한 열 솔루션의 광대 함을 보여줍니다. 아시다시피, 그것은 지저분한 일종이며, 페이스트라고 불릴 수 있지만, 우리는 그 포트폴리오에도 제품이 있다는 것을 알고 있습니다. 하단 모서리에는 열 전도성 에폭시가 두 부분으로 되어 있으며 TC2810 열 전도성 에폭시의 사용을 보증하는 에폭시의 구조적 결합 강도가 필요한 일부 응용 분야가 있습니다.

그러나 단순성과 속도를 위해 3M 열 전도성 테이프 및 열 전도성 갭 패드 포트폴리오는 까다로운 엔지니어링 설계 과제에 대한 결과를 제공합니다. 먼저 몇 가지 테이프 옵션에 대해 논의 해 보겠습니다. 그리고 제가 테이프라고 말할 때, 스카치 테이프처럼 접착력이 높고 접착력이 높은 테이프는 테이프 자체가 방열판을 열원에 고정시켜야하는 응용 프로그램을 설계 할 수 있으며 이것이 열 전도성 테이프 포트폴리오가 제공 할 수있는 것입니다. 8805과 같은 일부 테이프는 이러한 부품 번호를 8805, 8810, 큰 접착력으로 기록하려는 경우 두께가 약 1/2 밀리미터에서 시작하여 두께가 약 밀리미터까지 올라가지만 테이프 높은 접착력이 필요한 응용 분야가 있지만 공간이 충분하지 않아 9882이 있습니다. 두 밀 열 전도성 테이프 솔루션. 따라서 어셈블리를 함께 고정하는 데 도움이되는 접착력이 필요한 많은 테이프 옵션이 있습니다. 슬라이드의 두 번째 제품 포트폴리오는 왼쪽 하단 모서리에 있으며 열 전도성 갭 패드 위상 패드입니다. 갭 채우기를 생각하면 이러한 경로에는 일반적으로 어셈블리를 함께 고정하기 위해 보조 기계식 패스너가 필요하지만 두께가 다른 광범위한 포트폴리오와 젖어서 조립품에 가장 적합한 열 전도성을 달성 할 수있는 해안 값이 있습니다. 여기서 주목해야 할 흥미로운 점은 아크릴 포트폴리오를 어떻게 불러 냈는지입니다. 당신은 3M이 큰 테이프 제조 회사이고 아크릴 화학은 우리의 핵심에 있다는 것을 알고 있으며, 우리는 사람들이 전통적으로 실리콘 갭 패드를 사용해온 것에 대한 대안을위한 5590H, 할로겐이없는 또는 매우 비용 효율적인 5571 갭 패드와 같은 아크릴 갭 패드를 가지고 있습니다.

우리는 또한 우리의 go-to 제품 5591, 5583, 5516 및 19과 같은 실리콘 갭 패드를 가지고 있으며, 전기 절연이 필요할 때 필요합니다. 당사의 제품 중 일부는 한쪽에 얇은 폴리머뿐만 아니라 작동 온도가 섭씨 130도에 지속적으로 접근하는 응용 분야와 때로는 실리콘 갭 패드가 필요한 응용 분야가 있습니다. 여기에서 몇 가지 응용 프로그램을 살펴보십시오. 예를 들어, 메모를 하고 LED 조명 응용 제품을 개발하고 있다면 88 시리즈 테이프 8805, 8810을 사용하여 열 분산기에 기반을 두는 데 전 세계적으로 큰 성공을 거두고 있습니다. 일종의 기계식 알루미늄 지지대 또는 방열판 인 8805, 8810는 LED 조명과 관련된 높은 접착력 응용 분야에 탁월한 선택입니다. 때로는 접착 또는 접합이 필요한 이러한 LED 조명 응용 제품에도 불구하고 접착력에 의존하는 UL94 가연성에 대한 요구 사항이 있습니다 3M과 같은 신제품으로서 우리의 8926 높은 접착력 열 인터페이스 재료입니다. 이 구조는 LED 조명 산업 또는 방열판 어셈블리 인쇄 회로 기판에 대한 다른 평판 디스플레이 칩에도 매우 좋지만 ULV0 등급을 가지며 0.2 밀리미터의 테이프처럼 너무 얇아서 열전도율이 뛰어나고 열전도율이 우수합니다. 미터 당 1.5 와트 켈빈; 많은 디자인을위한 아주 좋은 솔루션.

우리는 전기 자동차, 하이브리드 전기 자동차 시장에서 열 갭 패드에 대해 이야기했습니다. 다음은 배터리 어셈블리의 예입니다. 이러한 개별 셀, 즉 배터리 팩 자체 사이의 열 관리가 필요할 수 있습니다. 그리고이 경우 셀 자체를 냉각 플레이트에 넣고, 이러한 종류의 응용 프로그램은 3M 아크릴 갭 패드 포트폴리오로 채워집니다. 그리고 아크릴 갭 패드 포트폴리오가 전기 자동차 시장에서 왜 중요한지 궁금합니다. 여기이 슬라이드에서 나는 그것이 체중 감소라는 사실을 언급합니다. 중량 감소는 전체 전기 자동차 시장에서 매우 중요하며 5590H 또는 5571와 같은 아크릴 갭 패드는 동일한 캘리퍼 실리콘 구조에 비해 20 % 낮은 중량 감소입니다.

또한 흥미로운 점은 5590H의 열전도율을 살펴 보는 것입니다. 나는 전통적으로 미터 당 3 와트의 실리콘 갭 패드 성능으로 간주되는 것을 가지고 있기 때문에 그 멋진 빨간 별을 넣었습니다 켈빈 ULV0 그러나 아크릴 갭 패드 선택에서. 때로는 그 수준의 전도성이 필요하지 않을 수도 있으므로 5571은 두 번째 글로벌 아크릴 갭 패드 제품 중 하나로 간주됩니다. 다시 말하지만,이 아크릴 갭 패드는 약 110C에서 장기간 열 안정성이 우수하지만 3M은 아크릴 기반 회사이기 때문에 아크릴을 사용하는 실리콘 화학에 비해 상당한 비용 이점이 있습니다. Boyd Corporation이 여러분과 공유할 수 있는 또 다른 중요한 장점은 이러한 아크릴 화학물질을 롤 형태로 사용할 수 있다는 것인데, 즉, 부품 설계를 할 때 역할 형태로 변환할 수 있다면 스크랩을 최소화하면서 완성된 부품을 웹에서 지향하는 방식으로 변환할 수 있다는 것을 알 수 있습니다. Ao Boyd Corporation의 성능 및 전환 가능성과 관련하여 아크릴의 몇 가지 중요한 이점이 있습니다. 이제 나를 잘못 이해하지 말고, 우리는 광대 한 실리콘 갭 패드 포트폴리오를 가지고 있으며, 그 중 일부는 5516S, 미터 당 3.1 와트의 켈빈이 그 목표에 실제로 도움이되는 매우 얇은 폴리머를 한쪽에 적층하여 전기적으로 격리하고 있습니다. 따라서 열 테이프를 검토하기 위해 열 갭 패드에는 아크릴 화학과 실리콘 화학이 모두 있습니다.

우리는 다양한 캘리퍼와 다양한 해안 값을 가지고 있으며 귀하의 디자인 과제에 맞게 일치시킬 수 있습니다. 이 재료들로 지적해야 할 또 하나의 중요한 점은 아크릴, 그들은 정말로 우수한 유전 강도라는 것입니다. 그들은 110 또는 30C의 분 전에 이야기 한 것처럼 충분한 내열성을 가지고 있으며 Boyd Corporation이 설계에서 알고있는 효율성을 제공하고 Boyd와 부품 최적화에 대해 이야기하기 위해 매우 잘 변환합니다. 아마도 풀 탭 또는 조립 정확도에 도움이되고 최종 제품의 변동성을 줄이는 일종의 라이너 보조 장치를 통합 할 수 있습니다.

3M은 300 3M 산업 및 안전 영업 담당자를 보완하므로 3M과 Boyd Corporation은 혁신적인 열 인터페이스 또는 본딩 및 개스킷 솔루션을 만들 수 있습니다. 관심있는 부품 번호 몇 개를 적어 두면 3M 또는 Boyd 영업 담당자에게 연락하여 응용 프로그램 토론을 요청하거나 테스트를 위해 샘플을 보내도록 준비하십시오.

당신은 내가 당신에게 3M 전자 조립 솔루션 사업을 소개하게 해줘서 고맙다는 말로 오늘 여기에서 끝내고 싶었다는 것을 알고 있습니다, 당신은 우리의 연결된 세계에 대한 열 전도성 접착제 외에도 우리는 다양한 전기 전도성 솔루션, EMI 차폐 또는 흡수 솔루션, 보호 테이프, 본딩 테이프, 전자 조립을위한 매우 얇은 테이프. 따라서 마지막으로, 실리콘 및 아크릴 갭 패드 또는 광범위한 산업 분야의 로우 프로파일 응용 분야에 적합한 고접착 테이프와 같은 주요 열 인터페이스 재료의 특성에 대한 통찰력을 얻길 바랍니다. 디자인 과제를 해결할 때 손끝에서 많은 옵션이 있다는 것을 알고 있지만 3M이 도움이 될 것입니다. 따라서 3M 또는 컨버터 파트너 인 Boyd Corporation에게 다음 설계 과제에 대해 문의하십시오. 3M 전자 조립 솔루션을 대표하여 오늘 시간을 내주셔서 감사 드리며 여러분과 이야기 할 수있는 기회를 가져 주셔서 감사합니다.

조셉, 그 훌륭한 발표에 정말 감사드립니다. 이제 우리는 당신이 오늘 우리 모두와 함께 여기에 있기 위해 약간의 시간을 내어 주셔서 감사합니다. Boyd 코퍼레이션(Boyd Corporation)과 함께 있는 앤디에게 전달하고 싶습니다. 그래서, 앤디, 오늘 당신의 일정에서 약간의 시간을 가져 주셔서 감사합니다 그리고 바닥은 당신의 것입니다 그래서 바로 앞으로 가십시오.

모두 좋은 하루! 제 이름은 Boyd 회사의 ODM 영업 이사 인 Andy Cho입니다. 오늘은 열 관리 및 변환 솔루션을 간략하게 소개하고 싶습니다. 열 인터페이스 재료에 대해 논의하기 전에 Boyd Corporation에 대한 간략한 개요를 알려 드리고자합니다. Boyd는 선도적 인 솔루션 제공 업체입니다. 우리는 기술 재료 및 구성 요소를 제공합니다. 우리는 자연 대류, 강제 공기 냉각, 이상 및 수동 냉각 액체 냉각 시스템을 포함하는 열 관리와 같은 여러 가지 솔루션을 통해 다양하고 성장하는 산업 전반에 걸쳐 고객의 복잡한 문제를 해결하려고 노력합니다. 환경 밀봉을 위해, 우리는 O-반지, 접합 및 접착제가 있습니다. 스프레이 구성 요소, 개스킷 씰 및 보호를위한 압출. 우리는 EMI 차폐, 소음, 진동, 가혹함, 라벨링 및 식별에 의한 절연을 제공합니다. Boyd는 90년 이상 선도적인 솔루션 제공업체였습니다. 우리는 캘리포니아에 본사를두고 있으며 연간 글로벌 판매 수익이 [#1]} 억 이상이며 전 세계 30 개 이상의 제조 및 디자인 센터를 보유하고 있습니다.

프리젠 테이션의 오른쪽에는 조직의 경험과 다각화를 나타내는 인수 내역이 표시됩니다. Boyd 열 관리 및 변환 제품은 모바일 컴퓨팅, 소비자 전자, 기업, 산업, 자동차 영역의 일부와 같은 다양한 산업에 서비스를 제공 할 수 있습니다. 그런 다음 미국, 아시아 및 유럽에 글로벌 공장이 있습니다. 우리는 이미 예약 한 많은 지역을 다루려고 노력하고 몇 가지 새로운 영역을 개발하려고합니다. 우리의 핵심 제조 역량, 우리는 우리의 정밀 변환을 통해 우리를 필요로하는 열 관리 보호 및 환경 씰링에 걸쳐 성능 문제를 해결하려고 노력합니다. 우리는 고성능 원료를 특정 OEM 성능 과제를 위한 맞춤형 설계 솔루션으로 제작하고 결합했습니다. 우리는 또한 형성 과정을 가지고 있습니다. 고무, 플라스틱 및 폼 화합물을 특정 OEM 응용 분야에 맞게 사용자 정의 된 3D 모양으로 변환하는 성형 제조. 우리는 또한 테스트, 제조, 조립, 가공 및 열 관리 솔루션 및 어셈블리에 금속을 코팅하는 것을 포함하는 많은 금속 제조를 보유하고 있습니다.

자, 다음 몇 슬라이드에서 열 관리의 중요성에 대해 이야기 해 봅시다. 열 관리가 중요한 이유는 무엇입니까? 우리가 알고 있듯이 진동, 습도 및 먼지의 종류와 같은 전자 고장의 근본 원인이 많이 있습니다. 나의 가장 중요한 근본 원인은 하이테크 제품이 점점 더 작아지고 더 강력 해지고 또한 더 진보되고 있다는 것을 알고 있기 때문에 온도입니다. 제품은 더 많은 열을 생성하므로 이러한 모든 근본 원인 분석 후에 전자 포트폴리오의 근본 원인이 약 55 %의 시간임을 알 수 있습니다. 무어의 법칙에 따르면, 트랜지스터 집적 회로의 수는 이년마다 두 배로 증가하므로 간단히 말해서 전자 장치는 점점 더 강력 해지고 있습니다. 그들은 또한 점점 더 작아지고 더 작아지고 있습니다. 그들은 더 많은 열을 만듭니다. 여기서 재미있는 사실은 오늘날의 스마트 폰이 오래 전에 달에 착륙했을 때 Apollo 11보다 더 많은 처리 능력을 가지고 있으며 1 백만 배 이상 더 많은 처리 능력을 가지고 있다는 것입니다. 따라서 우리가 열의 생성을 피할 수 없다면, 그것을 식히는 것이 중요합니다. 이것은 그것과 어떤 관련이 있습니까? 장시간 사용할 때 노트북이 뜨거워지기 시작하는 것을 본 적이 있습니까? 우리의 전자 장치를 작동시키는 힘은 또한 열을 발생시켰다. 따라서 소비자 전력이 열을 생성하는 모든 것과 생성 된 열 중 전력 입력에 비례합니다. 즉, 장치가 강력할수록 더 많은 열이 발생합니다.

그래서 우리가 제조, 더 빠른 스마트 폰과 노트북을 찾고있을 때, 우리는 정말로 열 문제에 직면하고 있습니다. 사람들이 과열 문제에 직면 할 때, 그래서 그들은 또한 냉각 시스템 또는 냉각 모델을 개발하려고합니다. 시장에서 인기있는 시스템에는 두 가지 종류가 있습니다. 첫 번째는 수동 냉각입니다. 냉각 온도는 본질적으로 에너지를 사용하지 않고 재료를 처리합니다. 예를 들어, 스마트 폰이나 태블릿 냉각과 같습니다. 주로 저전력 장치 또는 폐쇄 환경에 적용됩니다. 재료는 흑연 시트, 히트 파이프 또는 증기 챔버의 일종입니다. 그것들은 미래에 인기를 얻고있는 재료입니다. 우리는 또한 온도를 식히기 위해 의도적 인 에너지를 사용하는 능동적 인 공기 냉각을 봅니다. 예를 들어, 서버 또는 노트북은 개방형 환경에 팬이 있는 샘플 모듈입니다. 일반적으로이 전력 소비는 수동 냉각보다 훨씬 높습니다.

다음 몇 가지 슬라이드, 나는 열 인터페이스 재료 변환 및 응용 프로그램에 대해 이야기하고 싶습니다. 3M은 이전 슬라이드에서이 TIM 하나와 TIM 두 개에 대해 많이 이야기했기 때문에이 슬라이드에 대한 세부 사항을 살펴보고 싶지 않습니다. 그러나 TIM 두 가지를 추가하여 일부 변환과 관련된 열 인터페이스 재료에 대해 이야기 할 때 방열판과 열 분산기 사이의 인터페이스 재료가 매우 중요하며 변환 세계와 매우 관련이 있습니다. 이것이 오늘 우리가 논의하고자 하는 것입니다. 열 인터페이스 재료의 경우 선택할 수있는 수백 가지 화합물 및 재료 옵션이 있습니다. 실리콘 가스 충전제의 일종, 흑연 고무 패드, 열 그리스, 하드웨어, 세라믹 전기 절연 또는 비 절연성 고전도성 재료와 같은. 일부 재료는 일종의 실리콘 갭 필러, 흑연 또는 필름, 또는 다른 것들은 전기 절연과 같은 변환 공정으로 갈 수 있다.

이 모든 것은 Boyd Corporation의 정밀 변환 프로세스를 거칠 수 있습니다. 다음 몇 가지 슬라이드에서는 우리가 제공 할 수있는 프로세스를 알려주고 정밀 변환 프로세스를위한 솔루션을 제공 할 것입니다. 내가 소개하고 싶은 첫 번째 것; 라이너에 외부 타이트한 공차가 있는 유형 소재를 위한 회전식 다이 컷. 고객 요구 사항에 따라 불안정한 재료로 인한 치수를 보상 할 수 있습니다. 또한이 제품은 여러 가지 재료 크기, 레이어, 재료 제품을 만들 수 있으며 여러 레이어를 하나의 제품 배송으로 결합하여 조립 시간과 비용 절감을 향상시킬 수 있습니다. 이것은 꽤 높은 전도도 과정입니다. 다음은 평판 다이 커팅입니다. 평판 프레스에 사용되는 강철 다이 다이는 회전 다이에 대한 비용 효율적인 대안입니다. 분당 80스트로크 이상의 자동 기능. TIM 재료를 시트 형태로 변환 할 수 있으며,이 강철 다이 커팅은 스탬핑 공정을 사용하여 최대 32 인치 x 72 인치 부품 크기의 대형 부품을 수용 할 수 있습니다. 재고 두께는 최대 1.25 인치 두께입니다. 다음은 플로터입니다. TIM 변환 이것은 기술 컴퓨터 프로그램이 블레이드로 복잡한 TIM 모양을 절단하기 위해 요약 한 CNC 유형 플로터입니다. 장점으로는 공구 가공이 없고, 절삭 비용이 낮고, 낭비가 적고, 재료 압박이 적으며, 두꺼운 부품에도 사용할 수 있습니다.

이것에 대한 한 가지 단점이 있으며, 시트 형식에서만 사용할 수 있으므로 롤 형태를 계속 유지하려는 경우 회전 공정을 거쳐야합니다. 레이저 커터 변환은 또 다른 저비용 솔루션입니다. CNC 유형 플로터처럼 기술 컴퓨터 프로그램은 레이저로 복잡한 TIM 모양을 절단하기 위해 온라인으로. 툴링 비용이 들지 않고 비용 효율적이며 우수한 정확도가 포함 된 장점. 패턴 변경은 간단하고 더 복잡하고 복잡한 디자인을 달성 할 수 있습니다. 이상적으로 이것은 프로토 타이핑을위한 것입니다. 단점은 낮은 볼륨입니다. 따라서 더 많은 양의 생산을 원한다면이 과정을 거쳐서는 안됩니다. 워터 제트 변환은 컴퓨터 프로그램이 워터 제트로 복잡한 TIM 모양을 절단하기 위해 윤곽을 잡은 CNC 유형 플로터와 같은 또 다른 저비용 솔루션입니다. 장점은 또한 툴링 비용과 비용 효율적이며 우수한 정확성과 패턴 변경이 간단하다는 것을 포함합니다. 또한 복잡한 설계가 가능하며 프로토 타이핑에 이상적입니다. 다시 말하지만,이 프로세스의 단점은이 프로세스는 더 낮은 볼륨을위한 것이므로 볼륨이 높을수록 이전에 언급 한 다른 프로세스를 고려해야합니다.

다음으로, 열 인터페이스 재료 통합 솔루션을 소개하고자합니다. 우리는 열 인터페이스 재료뿐만 아니라 방열판도 제공하고 있습니다. 그런 다음 방열판과 TIM으로 조립을 수행하여 반제품 부품을 만들 수도 있습니다. 우리는 또한 고객이 라이너 또는 풀 탭을 쉽게 해제하기를 원할 경우 풀 탭 디자인으로 변환을 수행합니다. 일부 오염 우려의 경우, 고객은 인터페이스 재료의 상단에 라이너를 갖고 싶어, 우리는 또한 풀 탭 설계없이 변환을 할 수 있습니다. 앞에서 언급했듯이 수백 가지 종류의 열 인터페이스 재료가 있습니다. 그런 다음 선택하는 방법은 무엇입니까? 다음은 어떤 자료를 가지고 있는지에 대한 아이디어를 가져다 줄 수있는 몇 가지 지침입니다. 예를 들어 장치 크기, 면적, 볼륨, 풋 프린트는 무엇이며 여러 장치를 냉각시키고 있습니까? 그리고 장치의 최대 소산 와트는 얼마입니까? 장치의 최대 작동 온도? 이 접합부 또는 케이스 온도입니까? 이것이 케이스 온도라면, 케이스 열 저항에 대한 접합부는 무엇입니까? 그리고 작동해야하는 최대 주변 조건은 무엇입니까? 그래서, 그것은 또한 중요합니다. 그것은 또한 우리가 더 높은 전도도를 선택해야하거나, 더 부드러운 것을 선택해야하며, 또한 우리가 집중해야하는 일부 응용 프로그램을 선택해야합니다. 강화 층이 필요하거나 다른 접착제에 대해 말한 것처럼 강한 접착제가 복합되어 있습니까? 접착제에 대해 이야기 할 때, 우리가 이야기하고 싶은 또 다른 주제가 있습니다.

그렇다면 두 개의 접합면은 무엇입니까? 플라스틱은 금속입니까, 금속에서 금속으로, 플라스틱에서 플라스틱입니까? 또한 접착제와 기계적으로 결합해야합니까? 아니면 충분히 좋은 자기 끈적 끈적한 자기 끈적 거림이 있습니까? 또한 목표 두께는 얼마입니까? 받침대 또는 표면 거칠기와 같은 지형 학적 도전? 얼마나 많은 압축력을 제공 할 수 있습니까? 또는 전기 절연 요구 사항, 그리고 절연 항복 전압은 무엇입니까? 그런 종류의 인터페이스 자료를 선택할 때도 중요하다고 생각합니다. 인터페이스 재료 선택에 대해 이야기 할 때 다른 열 분산기에 대한 또 다른 주제가 있으며 열을 확산시키고 싶거나 구성 요소와 사용자를 열로부터 보호하려는 것을 알아야합니다. 그리고 열원의 크기는 얼마입니까? 핫 스폿? 그런 다음 TIM 또는 열 분산기를 적용하기 위해 한 번 갖고 싶은 목표 온도가 얼마입니까? 또한 열 분산기의 사용 가능한 영역은이 열 분산기의 선택에도 중요합니다. 또 다른 중요한 것은 원하는 열 분산기의 사용 가능한 두께입니다. 따라서 기본적으로 인터페이스 재료 또는 열 분산기에 관계없이 적절한 것을 선택하려고 할 때 고려할 수있는 몇 가지 지침이 있습니다.

3M과 협력하여 열 인터페이스 자료에 대한이 웨비나에 참석해 주셔서 감사합니다. 질문이 있거나 견적이나 샘플을 요청하고 싶다면 Boydcorp.com 에서 이메일 또는 고객 서비스로 저에게 연락하십시오. 또한 www.boydcorp.com 의 웹 사이트를 방문하여 더 많은 것을 배우고 소셜 미디어에서 우리를 팔로우 할 수 있습니다. 링크드인, 페이스북, 트위터.

조셉과 앤디, 오늘 우리와 함께 해 주신 것과 두 번의 훌륭한 발표에 감사드립니다. 다시 한 번,이 웨비나 행사에 참석할 시간을내어 주셔서 감사합니다. 돌보고 하루의 큰 휴식을 취하십시오!

정밀 다이 커팅 솔루션

대본: 정밀 다이 커팅 솔루션

정밀 다이 커팅은 다양한 산업을 위한 가장 복잡한 고품질 부품을 생산하기 위해 전문 지식, 경험 및 혁신이 필요합니다.

Boyd에서 우리의 엔지니어는 우리가 회전하는 평판 레이저 및 기타 기술을 활용 필요한 재료 허용 오차 및 볼륨에 따라 가장 까다로운 요구 사항을 충족하는 확장 가능한 비용 효율적인 프로세스를 제조하도록 설계되었습니다.

3M 및 기타 글로벌 공급 업체의 최첨단 장비와 테스트 된 품질의 재료를 사용하여 대량 응용 분야, onepass 제조 공정 및 최대 32 스테이션 로터리 머신을 위해 전 세계 시설에서 다기능 구성 요소를 시제품 제작 및 제작하고 보완 구성 요소를 하나의 어셈블리에 통합하고 비교할 수없는 규모의 정밀도 및 공정을 제공합니다.

혁신은 우리가 불가능하고 가능한 것을 가능하게 합니다.

글로벌 및 지역 정밀 다이 커팅 기능을 통해 Boyd는 제품을 더 안전하고 빠르며 신뢰할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있다고 믿습니다.

오늘 Boyd에게 연락하십시오!