열 기술은 고객과 OEM이 더 높은 전력, 더 작은 크기 및 더 나은 성능의 응용 제품을 요구함에 따라 계속 발전 할 것입니다. 이러한 요구 사항이 증가함에 따라 팬이 제공 할 수있는 것보다 더 나은 공기 냉각과 더 구체적인 기능에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 블로어 개발은 이러한 과제를 해결하고 더 나은 공랭식 시스템으로 개조하거나 설계 할 수있는 최상의 냉각을 제공하기 위해 증가하고 있습니다.
Boyd는 맞춤형 송풍기 설계를 제공할 뿐만 아니라 최적화된 송풍기 설계와 창의적인 덕트 및 공기 흐름 관리, 히트 파이프 및 증기 챔버 및 모든 주요 방열판 제작을 결합하여 응용 분야에 이상적인 시스템을 만드는 통합 공랭식 시스템에서 업계를 선도합니다.
Boyd의 수십 년간의 혁신 전문 지식, 경험, 자원 및 여러 기능을 간소화 된 제품에 통합하는 독특한 접근 방식은 회사를 열 혁신의 최전선에 계속 유지하고 지속적으로 개선 된 제조 방법론을 유지할 것입니다. 공랭식 시스템을 개선하거나 개조할 준비가 되었거나 다음 세대를 위한 새로운 과제를 해결하고자 하는 경우 Boyd Corporation에 연락하여 더 나은 최적화된 냉각을 위한 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.