고주파 간섭(RFI)이라고도 하는 전자기 간섭(EMI)은 전기 또는 자기 소스로 인해 발생하는 전기 신호의 교란(영구 또는 과도 상태)입니다. 이러한 소스에는 방사 전자기장, 서로 다른 전압 및 외부 소스 또는 장치의 전류가 포함됩니다. 장치는 전기 신호를 처리하고 작동하기 위해 전력을 소비하기 때문에 이러한 효과에 매우 민감합니다. EMI 교란은 회로 성능을 저하시키고, 오류율 및 데이터 손실을 증가시키고, 성능 중단을 유발하거나 완전한 장치 고장을 일으킬 수 있습니다.
EMI 소스는 다른 전자 장치, 송신기, 모터, 전원 공급 장치 및 번개 또는 태양과 같은 환경 요인에 이르기까지 다양합니다. 점점 더 많은 통합 전자 장치가 표준이 되고, 가까운 거리에서 설계되고, 동일한 환경에서 작동함에 따라, 각 장치는 이를 방지하거나 제어하도록 적절한 솔루션이 설계되지 않는 한 다른 사람들이 EMI 문제를 증가시키게 할 수 있습니다.
EMI를 완전히 제거하는 것은 장치에서 신호가 오갈 수 없으므로 실제 응용 제품에서는 실용적이지 않습니다. 따라서 처음부터 EMI를 염두에 둔 최종 장치를 설계하는 것이 중요합니다. 설계 중에 EMI 챌린지의 가능한 각 소스와 동작을 모델링하는 것은 거의 불가능하기 때문에, 예기치 않은 EMI 문제가 발생할 때 이를 해결하기 위해 테스트 중에 능숙하게 촬영할 수 있도록 준비하는 것도 똑같이 중요합니다.