» 블로그 » 덕트 대 바이패스 흐름

덕트 대 바이패스 흐름

덕트 대 바이패스 흐름

Heat sink performance is impacted directly by how air flows through or around the fins of the heat sink. Ducting helps focus air flow through the fins, maximizing how much of the fluid is in direct contact with the fin surface area. This directly impacts flow resistance, which is limited by the “strength” of the fan or blower generating the flow. If we let air flow around the heat sink, that is considered bypass flow. Let’s define the differences between ducted, bypass, and free flow.

덕트 흐름

유체가 방열판의 핀을 통해 모든 유체를 밀어내는 밀봉된 채널 또는 덕트를 통해 공급되는 경우 해당 흐름은 덕트된 것으로 간주됩니다. 공기 덕트의 상단이 핀 팁과 접촉합니다.

Ducted-Heat-Sink-Illustration

바이패스 플로우

바이패스 흐름은 덕트 흐름의 변형으로, 밀봉된 채널의 벽이 방열판의 가장자리에 맞닿지 않습니다. 방열판과 채널 벽 사이의 이 추가 공간은 흐름이 핀을 우회할 수 있도록 하므로 이름이 붙여졌습니다.

일반적으로 수직 바이패스는 핀의 끝과 덕트 상단 사이에 추가된 추가 클리어런스라고 합니다. 유체 흐름은 지느러미 위의 공간에서보다 자유롭게 움직일 수 있습니다.

Vertical-Bypass-on-Ducted-Heat-Sink-Illustration

방열판 측면에 여유 공간을 추가하면 수평 여유 공간으로 간주됩니다. 수평 바이패스의 너비가 핀 갭보다 크면 유체가 핀 사이에서보다 바이패스에서 더 자유롭게 이동할 수 있습니다.

Horizontal-Bypass-on-Ducted-Heat-Sink-Illustration

덕트 대 자유 흐름

방열판에 잘 정의된 덕트가 없거나 덕트가 방열판의 가장자리에서 상당히 멀리 떨어져 있는 경우 흐름은 "자유 흐름"으로 간주됩니다. 자유 흐름은 자연 대류 응용 분야에서 일반적이지만 자유 흐름 상황을 가질 수 있는 강제 대류가 있을 수 있습니다. 예를 들어 공기를 허용하는 그릴 또는 천공이 있는 팬이 시스템에 공기를 불어넣는 인클로저가 있습니다.

Free-Flow-Heat-Sink-Illustration

대부분의 시뮬레이션 소프트웨어에서는 프로그램이 수행하는 계산의 양을 제한하기 위해 일종의 경계가 필요합니다. 그렇지 않으면 컴퓨터에 필요한 것보다 더 많이 계산하도록 요청하게 됩니다.

Genie의 덕트

Genie has a few different options when it comes to defining flow for your thermal simulation. Genie defaults to having ducted flow for all three flow types in the Flow Definition portion of a project. One flow type, standard fixed flow, has the option of adding bypass flow around your heat sink.

Genie에서 자유 흐름 모방

Genie에서 수직 및 수평 바이패스를 모두 늘려 자유 흐름을 모방할 수 있습니다. 이 모든 추가 공간을 추가하면 덕트 벽에 의해 생성된 경계층의 영향을 줄이고 방열판에 작용하는 흐름이 방해받지 않도록 할 수 있습니다. 유속 대신 유속을 사용해야 합니다. 유속은 체적이며, 유속을 늘리면 실제 속도를 크게 줄일 수 있습니다.

Free-Flow-Approximation-Heat-Sink-Illustration

There you have it, ducted versus bypass flow. Try it out in Genie in the Flow Definition page of your project! Test out what works best for your custom heat sink design. If you need some assistance in determining the constraints of your flow, Contact Us to talk with experienced Boyd Design Engineers.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!