» 블로그 » 브레이즈 드 핀 방열판: 완벽하 게 구운

브레이즈 드 핀 방열판: 완벽하 게 구운

납땜은 방열판, 액체 냉각판, 열교환기 및 섀시를 제조하기 위한 견고한 열 및 기계 조인트를 생성합니다.

납땜이란 무엇입니까?

납땜은 다른 두 금속 조각 사이의 금속을 녹여 결합하는 과정입니다. 열 관리 세계에서 이 공정을 위한 일반적인 금속에는 구리 및 구리 기반 합금, 알루미늄-실리콘 기반 합금 및 니켈 합금이 포함됩니다. 이 프로세스를 통해 납땜 핀 방열판을 만들고 열 관리 기술 도구 상자를 확장할 수 있습니다.

납땜은 찜과 혼동되어서는 안 되며, 이는 먼저 고기를 고온에서 구운 다음 냄비와 같은 밀폐된 용기에 약간의 액체를 넣고 천천히 천천히 요리하는 요리 과정입니다. 금속을 납땜하는 것은 어쨌든 고온 베이킹과 비슷합니다.

납땜을 잘 적용하면 공정이 부품 사이의 납땜 재료를 흡수하는 모세관 작용에 의존하기 때문에 단단한 조인트를 생성할 수 있습니다. 납땜 재료는 결합하는 부품보다 낮은 온도에서 녹는 합금입니다. 더 강하고 일관된 조인트는 결합 부품과 밀접하게 일치하는 재료로 만들어집니다. 모든 납땜 공정에서 결합 부품은 납땜 공정 중에 서로 기하학적 관계를 유지하도록 함께 고정됩니다. 부품이 냉각되면 준비가 완료되거나 잔류 플럭스 제거 또는 최종 교정 또는 기계 가공과 같은 마무리 작업이 필요합니다.

납땜과 납땜의 차이점은 무엇입니까?

궁금하신 분들을 위해 납땜은 납땜처럼 끔찍하게 들립니다. 납땜은 본질적으로 훨씬 더 높은 온도(450°C 또는 840°F 이상)에서 납땜하는 것입니다. 온도가 높을수록 우리가 가장 좋아하는 알루미늄 중 하나를 포함하여 더 큰 재료 선택의 문이 열립니다. 두 공정 모두 땜납과 같은 필러 재료를 사용하여 금속 조각을 함께 결합합니다. 금속과 대기가 필요한 경우 조인트의 산화를 방지하기 위해 플럭스도 혼합물에 추가됩니다.

Genie에서 납땜 핀 방열판은 납땜 및 납땜 어셈블리를 모두 나타냅니다. 때로는 구리 방열판만 납땜하기도 하지만, Genie 사용자가 사용할 수 있는 옵션의 일부로 이러한 방열판을 포함시키고 싶었습니다.

납땜 핀 방열판: 보세 지느러미의 더 오래되고 더 강한 형제

납땜 핀 방열판은 기하학적으로 접합 핀 방열판과 거의 동일합니다. 접합 핀과 마찬가지로 납땜 핀 방열판은 베이스, 핀 및 납땜 재료로 구성되어 부품을 함께 결합합니다. 베이스에는 일반적으로 납땜 재료가 흡수될 수 있는 단단한 홈이 있습니다. 납땜 핀 방열판은 베이스와 핀 사이의 인터페이스 저항이 적고 조인트가 더 강하다는 추가 보너스가 있습니다.

Boyd Brazed-Fin-Heat-Sink

공정 선택: 다양한 유형의 납땜

많은 유형의 납땜이 있지만 열 관리에 사용되는 일반적인 납땜에 대해 살펴보겠습니다.

통제된 분위기 납땜

Controlled-Atmosphere-Brazing-CAB-Oven

Controlled Atmosphere Brazing (CAB) is conducted in an oven with a specific mixture of air surrounding the parts. This mixture is primarily inert gasses and not oxygen that can oxidize the joints. Since the parts are placed in an oven, the braze material flows horizontally outwards where it’s not pulled by capillary action. This process is great for making a brazed fin heat sink since the base grooves are ideal in wicking the braze material.

진공 브레이징

이름에서 알 수 있듯이 진공 브레이징은 진공 챔버에서 수행됩니다. 이것은 납땜 조인트를 산화시킬 수 있는 모든 종류의 산소 또는 조인트의 작은 주머니에 걸릴 수 있는 기타 가스를 제거하기 위한 것입니다. 실제로 진공 브레이징은 산화를 방지하기 위해 플럭스가 필요하지 않기 때문에 다른 유형의 브레이징에 비해 이점이 있습니다. 따라서 진공 브레이징은 열교환기 및 액체 냉각판과 같은 복잡한 어셈블리에 널리 사용되는데, 이는 잔류 플럭스를 제거하기 어렵기 때문입니다.

Boyd Vacuum-Brazing-Ovens

소금 목욕 플럭스로 담그기

이제 딥 브레이징은 보기에 굉장합니다. 조인트 사이에 납땜 재료를 넣고 진공 납땜 또는 CAB 어셈블리를 사용하는 것처럼 부품을 함께 고정합니다. 그런 다음 해당 어셈블리를 스테인리스 스틸 고정 장치에 놓습니다. 거대한 포크처럼 보이는 리프트를 사용하면 모든 것을 용융 소금으로 낮춥니다. 용융염의 열은 알루미늄 어셈블리를 통해 전도되어 모든 납땜 물질을 리플로우합니다. 물에 잠겨 있기 때문에 플럭스가 필요하지 않으며 리플로우가 수평뿐만 아니라 여러 방향으로 퍼질 수 있습니다.

Dip-Brazing-Molten-Salt-Bath

Torch Brazing

몇 차례에 걸쳐 토치 브레이징을 사용하여 까다로운 프로토타입, 개념 증명 또는 복잡하고 소량의 생산 실행을 만들 것입니다. 토치 브레이징은 가스 불꽃을 사용하여 결합되는 두 금속 부품 사이의 충전재를 녹입니다. 이것은 일반적으로 수동 프로세스이기 때문에 소량을 위해 예약되어 있습니다. 알루미늄 브레이징에 필요한 엄격하게 제어된 분위기를 사용하지 않기 때문에 이 공정은 일반적으로 구리 및 니켈 합금 브레이징용으로 예약되어 있습니다.

전체로

납땜은 고품질 또는 복잡성이 높은 열 관리 제품을 구성할 때 다양한 옵션을 제공합니다. Genie는 기술 선택 페이지에서 구리 및 알루미늄 납땜 핀 방열판을 모두 제공합니다.

Are you looking help designing or manufacturing a Brazed Assembly? We can help with either your brazed heat sinks, heat exchangers, or liquid cold plates. Contact Us today for assistance!

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!