공기 대 공기 열 교환기
공기 대 공기 열교환기는 열을 전달하고 2차 별도의 냉기 흐름으로 뜨거운 공기 흐름을 냉각시켜 인클로저에서 열을 제거합니다.
한 공기 시스템에서 두 번째 공기 시스템으로 열 전달
공기 대 공기 열 교환기는 인클로저 내부에서 주변 공기로 열을 이동하거나 밀폐된 공기 시스템에서 다른 공기 시스템으로 열을 이동시키는 두 개의 개별 공기 시스템 간에 열을 전달하는 효과적인 방법입니다. 열교환기는 내부 환경에서 열이 발생할 때 필수적이지만 외부 조건으로부터 보호되어야 합니다.
궁금한 점이 있습니까?
공기 대 공기 열교환기는 어떻게 작동합니까?
공기 대 공기 열교환기는 핀 세트를 통해 더 뜨거운 공기 흐름에서 열을 흡수합니다. 이 핀 세트는 열교환기로 열을 전도합니다.열은 히트 파이프 또는 증기 챔버와 같은 전도 또는 수동 2상 시스템을 사용하여 열교환기를 통해 한 세트의 핀에서 전달됩니다. 두 번째 핀 세트는 가열된 다음 두 번째 공기 흐름으로 열을 전도합니다

공기 대 공기 열교환기 제조
BOYD의 공기 대 공기 열교환기를 사용하여 한 공기 시스템에서 다른 공기 시스템으로 열을 효과적으로 전달합니다. BOYD의 공기 대 공기 열교환기는 고전도 재료 또는 히트 파이프 또는 열 사이펀과 같은 수동 2상 시스템을 활용하여 열교환기의 한쪽에서 다른 쪽으로 열을 전달합니다.
공기 대 공기 열교환기를 제작하기 위해 엔지니어는 접힌 핀 제작, 지퍼 핀 생산, 니켈 도금, 히트 파이프 제조, 진공 브레이징, 딥 브레이징, 납땜 및 용접을 포함한 다양한 사내 건설 방법을 활용합니다. 우리 팀은 특정 응용 분야 요구 사항을 충족하기 위해 가장 적합한 기술을 혼합하고 일치시킬 수 있습니다.
올바른 구조로 응용 분야 요구 사항 충족
BOYD의 광범위한 공기 냉각 기술 포트폴리오는 모든 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 열 성능을 극대화하는 데 활용할 수 있는 당사의 깊은 전문 지식과 유산을 보여줍니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!