» 블로그 » 보세 핀 방열판이란 무엇입니까?

보세 핀 방열판이란 무엇입니까?

보세 핀 방열판: 무엇이며 다른 방열판과 어떻게 비교됩니까?

Genie has a bonded fin heat sink as one of the options available to you in the Technology Matrix. For those unfamiliar to them, a bonded fin heat sink consists of 3 main parts: a base with grooves, fins, and an adhesive to “bond” the fins to the base. Hence the name “Bonded Fin Heat Sink.”

보세품 핀 베이스:

Multi-Ton Extrusion Press의 압출 베이스

베이스는 다양한 방법으로 만들 수 있습니다. 열 관리 및 생산 세계에서는 압출 베이스가 선호되는 방법입니다. 압출 알루미늄 합금은 열전도율이 뛰어나고 압출은 생산 및 노동 측면에서 관리하기가 매우 쉽습니다.

돼지 방열판은 금속 블록으로 만들어집니다.

베이스를 만드는 또 다른 옵션은 큰 슬래브 o' 금속을 가져와서 지느러미를 위한 많은 홈을 가공하는 것입니다. 이것은 정확도가 약간 떨어지거나(톱을 사용할 때) 시간과 노동 집약적일 수 있습니다(밀링하는 경우). 일반적으로 이러한 방법은 프로토타입 또는 소량 실행에만 사용됩니다.

나는 캐스팅했다... 알루미늄 베이스!

주조는 대량으로도 가능합니다. 그러나 주조에는 다이에 대한 막대한 초기 투자가 필요하며 다이캐스트 알루미늄을 사용하여 많은 열 성능을 희생해야 합니다. 이 합금은 압출 또는 가공된 사촌보다 열전도율이 훨씬 낮습니다. 이것들은 유용한 대안이지만 가공된 베이스는 소량에 적합하고 맞춤형 접합 핀 방열판 베이스와 압출 베이스는 생산에 적합합니다.

지느러미와 함께하는 재미 :

대부분의 경우 모든 핀은 코일 스톡에서 절단됩니다. 프로그레시브 펀치는 얇은 금속으로 된 거대한 코일의 짧은 조각을 잘라내어 지느러미를 만듭니다. 다른 기계는 핀을 곧게 펴서 방열판 베이스의 홈에 맞춥니다. 코일 스톡은 다양한 표준 두께와 표준 높이로 제공될 수 있으므로 모든 종류의 베이스와 혼합 및 일치시킬 수 있습니다.

품질 접착 시간:

베이스와 핀이 있으면 함께 조립하여 접합 핀 방열판 어셈블리를 만들 준비가 된 것입니다. 일반적으로 열 전도성 에폭시는 핀을 베이스의 홈에 결합하는 데 사용됩니다. 이 홈은 핀과 베이스 사이의 에폭시 양을 최소화하면서 접착의 필요성의 균형을 맞추도록 특별히 설계되었습니다. 접합에 사용되는 에폭시는 가능한 한 많은 열을 전달하기 위해 만들어지지만 여전히 알루미늄에서 전도성이 없습니다. 이 디자인의 효과는 이 레이어를 가능한 한 얇게 유지하는 데 달려 있습니다. 모든 것을 합치고 에폭시가 경화되면 접합 핀 방열판을 갖게 됩니다.

접합 핀 방열판의 베이스

접합 핀 방열판의 큰 그림:

접합 핀 방열판은 다른 방열판 기술에 비해 몇 가지 장점이 있습니다. 첫째, 핀 간격과 핀 높이 사이의 종횡비는 압출로 생산할 수 있는 모든 것을 초과합니다. 압출이 최대 60:1 비율까지만 얻을 수 있는 접합 핀 어셈블리로 20:1 비율을 얻을 수 있습니다. 종횡비 외에도 다른 기술에 비해 높이가 높습니다. 더 많은 수직 높이를 사용할 수 있는 응용 분야는 최대 6인치 높이의 핀을 활용하여 열 전달을 위한 더 많은 표면적을 생성할 수 있습니다. 툴링 비용이 압출 방열판과 유사한 경우 인건비와 조립 시간으로 추가된 설계 유연성에 대해 더 많은 비용을 지불하게 됩니다. 다른 조립된 핀 유형에 비해 접합 핀은 경제적입니다.

높은 핀이 있는 접합 핀 방열판

당신은 그것을 가지고 있습니다 : 보세 핀 방열판

Try out a bonded fin heat sink in Genie or discuss how you can use one in your application with Boyd Design Engineers.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!