지퍼 지느러미는 무엇입니까?
지퍼는 두 개의 재료를 한 장의 재료로 균일하게 연결할 수 있기 때문에 깔끔한 발명품입니다. 자신과 연동되는 특수 지오메트리를 활용하여 지속적인 연결이 가능합니다. 이렇게 하면 여러 개별 부품을 조작하는 대신 지퍼가 달린 단일 전체 구성 요소를 더 쉽게 처리할 수 있습니다. 방열판에 많은 양의 얇은 핀을 사용하려는 경우 각 개별 핀을 조립하는 것이 번거로울 것입니다. 지퍼 핀 방열판이 들어오는 곳입니다.


지퍼 핀은 재고 재료에서 점진적으로 펀칭되는 금속판입니다. 먼저 펀치로 지느러미의 형상이 생성됩니다. 길이, 높이 및 핀 피치는 이 첫 번째 펀치 세트에서 결정됩니다. 핀 두께는 사용된 핀 스톡의 두께로 정의됩니다. 그런 다음 2차 펀칭 공정에서 핀을 접고 이전 핀으로 제자리에 고정합니다. 핀 스택에 이 스택이 설계된 응용 분야에 충분한 핀이 있으면 펀칭 영역에서 제거되어 전체 지퍼 핀 방열판이 될 준비가 됩니다.
각 지퍼 핀 방열판에는 핀의 프로그레시브 펀치를위한 자체 디자인이 있습니다. 이것은 새로운 지퍼 핀 방열판 구성에는 일반적으로 새로운 펀치 세트가 필요하기 때문에 지퍼 핀 어셈블리를 보다 응용 프로그램에 따라 만듭니다. 지퍼 핀 방열판은 펀치 비용이 더 적은 방열판에 분산되기 때문에 소량 생산 실행과 달리 대량 응용 분야에 이상적입니다.
Genie가 지퍼 핀 방열판을 사용하는 방법
Genie는 베이스에 부착된 지퍼 핀 스택을 방열판 어셈블리로 사용합니다. Genie는 이와 같은 지퍼 핀 방열판만 사용하므로 이러한 핀이 있는 방열판을 다른 방열판 유형과 쉽게 비교할 수 있습니다. 그러나 지퍼 핀 스택에는 자체 지지 방열판 또는 더 큰 타워 방열판을 생성하는 히트 파이프가 내장되어 있을 수도 있습니다.


지퍼 핀 방열판의 재료를 혼합하고 일치 시키자
별도의 구성 요소를 갖는 것의 장점은 재료를 혼합하고 일치시킬 수 있다는 것입니다. 구리 베이스와 알루미늄 핀을 가질 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 응용 분야 요구 사항에 따라 전체 알루미늄 또는 전체 구리 방열판이 필요할 수 있습니다. 재료 선택에 따라 핀과 베이스 사이의 접합 방법이 결정됩니다. 알루미늄은 납땜에 강합니다., 그래서 알루미늄/알루미늄 조인트는 에폭시 결합되어 있습니다. 에폭시는 구리에 잘 붙지 않기 때문에 구리/구리 조인트가 납땜되는 경향이 있습니다. 둘 사이에 혼합되면 일반적으로 알루미늄 부품이 니켈 도금된 다음 어셈블리가 함께 납땜됩니다.
지퍼 핀 방열판은 훌륭한 열 전달 솔루션입니다. Genie는 가장 단순한 형태로 지퍼 핀을 사용하지만 지퍼 핀은 광범위한 적용 및 디자인 유연성을 가지고 있습니다. 지퍼 핀 방열판 설계에 대한 도움이 필요하면 BOYD 설계 엔지니어에게 문의하십시오.