» 블로그 » 딥 브레이징

딥 브레이징

알루미늄 딥 브레이징: 강력하고 효율적이며 비용 효율적인 접합

딥 브레이징은 많은 이점을 제공합니다. 각 프로젝트에는 장비가 거의 또는 전혀 필요하지 않으므로 툴링 비용을 낮게 유지하고 공통 고정 장치로 구성을 쉽게 변경할 수 있습니다. 이 공정은 견고하고 누출 방지 된 EMI 차폐 조인트를 만들어 전반적인 강도를 향상시킵니다. 이 방법은 또한 많은 작은 부품을 동시에 납땜하여 더 낮은 비용으로 더 높은 품질을 보장합니다. 알루미늄 딥 브레이징은 접착제 또는 기계적 부착물보다 전도성이 우수한 접합부를 생성합니다. 부품의 모든 조인트를 동시에 납땜하여 내구성 있는 부품을 빠르고 균일하게 생산합니다.

딥 브레이징이란 무엇입니까?

딥 브레이징은 브레이즈 합금을 포함하는 사전 조립된 부품을 플럭스의 용융 수조에 담가 금속 표면을 결합하는 금속 제조 공정입니다. 이 공정은 모세관 작용을 사용하여 단단히 끼워진 부품 사이에 용융 납땜 합금을 끌어당겨 냉각될 때 강력하고 영구적인 열적, 기계적 결합을 형성합니다.

딥 브레이징을 사용하는 이유는 무엇입니까?

딥 브레이징은 단 한 번의 60초 작업으로 여러 평면에 걸쳐 금속 표면을 효율적으로 접합하여 신중한 구조 계획과 추가 시간이 필요한 다단계 용접 프로세스에 비해 조립을 단순화합니다.

대조적으로, 진공 브레이징은 액체 냉각판 및 튜브 및 핀 열교환기와 같은 동일한 평면의 구성 요소를 효과적으로 결합하지만 다른 평면에서 딥 브레이징의 다양성이 부족합니다. 복잡한 구조적 요구 사항을 처리하고 더 높은 접합 강도를 제공하는 용접은 플럭스 없는 공정을 사용합니다. 딥 브레이징은 한 번의 작업으로 여러 구성 요소 평면을 효율적으로 처리하여 액체 냉각 시스템에서 용접 및 진공 브레이징에 대한 균형 잡힌 대안을 제공합니다.

딥 브레이징을 사용하지 말아야 할 경우?

액체 냉각 응용 분야 또는 세심한 청소가 필요한 민감한 응용 분야는 진공 브레이징 또는 용접에 더 적합합니다. 딥 브레이징은 복잡한 어셈블리에서 세척하기 어려울 수 있는 더 작은 캐비티에 플럭스를 남길 수 있으며, 이는 민감한 전자 장치에 위험을 초래할 수 있습니다.

어떤 제품과 응용 분야에서 딥 브레이징을 사용합니까?

딥 브레이징은 높은 내구성과 신뢰성이 필요한 다양한 제품 및 응용 분야에서 중요한 제조 공정입니다. 딥 브레이징은 항공 우주, 방위, 자동차 및 전자 제품과 같은 산업 전반에 걸쳐 성능과 수명을 극대화하는 데 필수적인 견고하고 신뢰할 수 있는 조인트를 만듭니다. 그 다양성과 신뢰성으로 인해 복잡한 금속 어셈블리 및 구성 요소를 높은 신뢰성으로 빠르게 제작하는 데 필수적입니다.

섀시 및 인클로저:

항공우주 부문에서 딥 브레이징은 항공기 프레임 및 부품에 필요한 구조적 무결성을 제공합니다. 딥 브레이징은 이러한 어셈블리가 최적의 성능과 안전성을 보장하면서 엄격한 환경 조건을 더 잘 견딜 수 있도록 합니다.

전자 응용 분야에서 제조업체는 딥 브레이징을 사용하여 장비 인클로저를 생산합니다. 통신 시스템, 레이더 장비 및 전력 전자 장치와 같은 장치는 EMI 차폐 및 구조적 안정성을 위해 딥 브레이징 인클로저에 의존합니다.

자동차 산업은 딥 브레이징을 사용하여 섀시 구성 요소와 인클로저를 제작합니다. 이 프로세스는 까다로운 조건에서 차량 프레임, 열교환기 및 배터리 인클로저의 내구성과 성능을 보장합니다.

모든 구성 요소를 위한 냉각 솔루션 566x300 1

기계로 가공된 분대:

딥 브레이징은 최적의 열 전달을 위한 견고한 조인트를 생성하여 HVAC 시스템, 자동차 냉각 시스템 및 산업 기계에서 열교환기의 효율성과 내구성을 향상시킵니다. 제조업체는 광학 마운트, 센서 하우징 및 의료 장비 부품과 같이 정확한 정렬과 구조적 무결성이 필요한 정밀 기기에 딥 브레이징을 사용합니다. 기어박스, 커플링 및 샤프트 어셈블리를 포함한 동력 전달 장비는 내구성 있고 신뢰할 수 있는 조인트를 위해 딥 브레이징에 의존하여 중요한 시스템에서 원활한 작동과 수명을 보장합니다.

일반적인 딥 브레이징 재료

Boyd는 알루미늄 기반 합금만 사용하지만, 딥 브레이징은 다양한 금속 조성에서 강력하고 신뢰할 수 있는 접합을 보장하기 위해 맞춤화된 일반 재료를 선택합니다. 딥 브레이징 공정의 중요한 구성 요소 중에는 모재와 브레이징 합금이 있습니다.

비금속:

알루미늄 합금: 알루미늄과 그 합금에 이상적이며, 호환성과 낮은 용융 온도로 인해 가능합니다.

Boyd는 알루미늄 합금 딥 브레이징만 전문으로 합니다.

구리 합금: 구리, 황동 및 청동 부품을 브레이징하는 데 적합합니다. 강철: 견고하고 내구성 있는 조인트가 필요한 다양한 응용 분야에 사용됩니다.

스테인리스: 내식성과 강도를 제공하며, 일반적으로 중요한 응용 분야를 위해 납땜됩니다.

니켈 합금: 스테인리스강 및 니켈 합금과 같은 고온 재료에 적합합니다.

티타늄 합금: 항공우주 및 기타 경량의 고강도 조인트가 필요한 산업에서 사용됩니다.

마그네슘 합금: 경량 부품이 필요한 응용 분야에 일반적으로 납땜됩니다.

놋쇠로 만드는 합금:

알루미늄 기반 합금: 알루미늄 및 그 합금의 브레이징을 위해 특별히 설계되었으며 낮은 용융 온도와 뛰어난 호환성을 특징으로 합니다.

Boyd 알루미늄 딥 브레이징만 하기 때문에, 우리는 알루미늄 딥 브레이징 합금만 사용합니다.

은 기반 합금: 다재다능하고 강철, 스테인리스강, 구리 및 황동 부품 접합에 널리 사용됩니다.

구리 기반 합금: 구리, 황동 및 청동 부품을 브레이징하기 위해 자주 선택되어 우수한 강도와 전도성을 제공합니다.

니켈 기반 합금: 스테인리스강 및 니켈 합금과 같은 고온 재료를 접합하는 데 적합하여 강력하고 내구성 있는 접합부를 제공합니다.

플럭스:

Boyd의 대규모 딥 브레이징 설비는 단일 플럭스 클로라이드 기반 플럭스만 유지합니다. 다른 딥 브레이징 설치는 모체 및 브레이즈 합금에 따라 다양한 플럭스를 사용할 수 있습니다.

붕사 기반 플럭스: 알루미늄 및 알루미늄 합금에 일반적으로 사용되어 산화물 제거를 용이하게 하고 브레이징 합금의 우수한 습윤을 보장합니다.

불소 기반 플럭스: 스테인리스강 및 기타 고온 합금의 브레이징에 효과적이며 표면 오염 물질을 제거하고 적절한 합금 흐름을 촉진합니다.

염화물 기반 플럭스: 구리 및 황동 부품을 납땜하는 데 적합하며 산화물 제거를 돕고 강력하고 깨끗한 조인트를 보장합니다.

이러한 재료는 비금속 호환성, 작동 조건 및 특정 응용 분야 요구 사항과 같은 요소를 기반으로 신중하게 선택되어 딥 브레이징 공정에서 최적의 성능과 신뢰성을 보장합니다.

딥 브레이징 공정

딥 브레이징 공정은 금속 부품 간의 강력하고 안정적인 결합을 달성하기 위한 일련의 세심한 단계로 구성됩니다. 각 단계는 최종 어셈블리의 품질과 무결성을 보장하는 데 기여합니다. 표면 준비에서 세척에 이르기까지, 우리는 용융 브레이징 합금의 흐름을 촉진하고 견고한 조인트를 만들기 위해 모든 단계를 신중하게 조정합니다.

  1. 어셈블리를 준비합니다. 합금이 적절하게 젖도록 구성 요소 표면에서 그리스, 오일, 산화물 및 스케일을 제거합니다.
  2. Brazing Filler Metal 선택 및 배치: 적절한 브레이징 용가재를 선택하여 접합되는 모든 금속과 접촉하도록 합니다.
  3. 어셈블리를 고정합니다. 납땜 중에 막대, 후크 또는 바구니를 사용하여 조립된 부품을 제자리에 고정하기 위해 고정 장치를 사용하십시오.
  4. 어셈블리를 예열합니다. 용가재의 융점 바로 아래까지 조립된 부품을 가열하여 용광로 시간을 최소화하고 균일한 가열을 보장합니다.
  5. 브레이징 수행: 예열에서 어셈블리를 이동하여 특정 기간 동안 딥 브레이징 퍼니스에 담그면 브레이징 합금이 모세관 작용에 의해 조인트를 통해 흐를 수 있습니다.
  6. 어셈블리를 담금질: 납땜 후 부품을 더 낮은 온도로 빠르게 냉각하여 어셈블리를 어닐링하고 재료의 기계적 특성을 설정합니다. Boyd 공기, 미스트 또는 침수를 사용하여 딥 브레이징 어셈블리를 담금질할 수 있습니다.
  7. 어셈블리 청소: 깨끗한 완성 어셈블리를 보장하기 위해 화학적 세척 방법을 사용하여 구성 요소에서 플럭스 잔류 물을 제거하십시오.
  8. 어셈블리 에이징: 부품은 담금질 작업 중에 설정된 기계적 특성을 고정하기 위해 오븐에서 인위적으로 숙성됩니다.

Dip Brazing에 대한 주요 고려 사항

성공적인 딥 브레이징을 위해서는 강력하고 신뢰할 수 있는 조인트를 보장하기 위해 몇 가지 주요 고려 사항을 해결해야 합니다. 이 공정에는 금속을 용융 플럭스 수조에 담그는 작업이 포함되며 세심한 계획이 필요합니다. 재료 호환성, 표면 처리, 조인트 설계, 고정 장치 설계, 브레이징 합금 선택, 온도 제어, 플럭스 선택, 냉각 및 담금질, 품질 관리에 대한 주의가 중요합니다.

재료 호환성: 접합되는 재료가 브레이징 공정과 브레이징 합금 모두와 호환되는지 확인하십시오. 녹는점, 열팽창 계수 및 모재와 브레이징 필러의 화학 조성을 고려하십시오.

표면 처리: 적절한 청소와 표면 준비는 성공적인 브레이징에 매우 중요합니다. 브레이징 합금의 우수한 습윤 및 접착력을 촉진하기 위해 접합할 표면에서 오일, 산화물 또는 코팅과 같은 오염 물질을 제거합니다.

합동 디자인: 모세관 작용을 촉진하고 브레이징 합금의 적절한 흐름을 보장하도록 조인트를 설계하십시오. 꽉 끼는 핏, 적절한 갭 크기 및 조인트 형상은 모세관 흐름을 촉진하여 더 강력하고 신뢰할 수 있는 조인트를 만듭니다.

정착물 디자인: 고정 장치를 사용하여 납땜하는 동안 부품을 올바른 위치에 고정하고 뒤틀림이나 정렬 불량을 방지하십시오. 브레이징 공정의 열 응력을 견디고 부품에 적절한 지지를 제공하도록 설비를 설계합니다.

브레이징 합금 선택: 접합부에서 원하는 특성을 얻기 위해 올바른 브레이징 합금을 선택하십시오. 용융 온도, 유동성, 강도, 내식성 및 모재와의 호환성과 같은 요소를 고려하십시오.

온도 제어: 브레이징 온도를 정밀하게 제어하면 모재를 과열시키지 않고 브레이징 합금의 적절한 습윤 및 접착이 보장됩니다. 국부적인 과열 또는 과열을 방지하기 위해 어셈블리 전체의 온도 균일성을 보장합니다.

플럭스 선택: 재료와 브레이징 합금에 따라 응용 분야에 적합한 플럭스를 선택하십시오. flix bath가 납땜되는 재료에 따라 필요한 온도로 균일하게 가열되는지 확인하십시오.

냉각 및 담금질: 브레이징 후 제어 냉각 및 담금질은 브레이징 합금을 응고시켜 바람직하지 않은 야금상의 형성을 방지합니다. 제어된 냉각 속도를 사용하여 접합부의 잔류 응력을 최소화하고 뒤틀림의 위험을 줄입니다.

품질 관리와 검사: 납땜 접합부에 불완전한 침투, 공극, 균열 또는 과도한 용가재와 같은 결함이 있는지 정기적으로 검사하는 것은 어셈블리의 품질과 무결성을 보장하는 데 중요합니다. 품질 관리 프로세스의 일부로 육안 검사, 누출 검사, 염료 침투 검사 또는 X선 검사와 같은 비파괴 검사 방법을 사용합니다.

이러한 각 요소는 원하는 결과를 달성하고 조립된 구성 요소의 구조적 무결성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

딥 브레이징에 Boyd 사용하는 이유

Boyd의 전체 공정 제어와 폭넓은 경험을 통해 까다로운 고객 도면 및 공차를 충족할 수 있습니다. 우리의 전문 지식을 통해 딥 브레이즈 어셈블리를 설계할 수 있으며 재료가 제조 공정의 각 단계에 어떻게 반응하는지 알 수 있습니다. 우리는 최종 치수 요구 사항을 충족하기 위해 딥 브레이즈 공정에 대한 깊은 기술과 지식을 통해 각 지점에서 공정으로 인한 뒤틀림 및 왜곡을 완화할 수 있습니다. 그리고 브레이징 공정에서 조정할 수 없는 것은 현장에서 2차 작업으로 가공할 수 있습니다.

Boyd는 수십 년 동안 복잡한 어셈블리를 딥 브레이징 해왔으며 다음 프로젝트를 설계하고 제작할 때 이상적인 파트너입니다. 우리는 딥 브레이징 공정의 각 단계에서 우수성을 위해 노력하고 귀하의 요구 사항을 충족하는 제품을 생산할 수 있도록 응용 프로그램의 각 세부 사항을 꼼꼼하게 검사합니다. 섀시 및 인클로저 에 대해 자세히 알아보거나 최신 프로젝트에 대해 지금 문의하십시오 .

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!