액체 냉각판이란 무엇입니까?
액체 냉각판(LCP)은 열 부하가 높은 표면에서 액체 냉각 시스템 내에서 사용되는 유체로 열을 효율적으로 전달하는 역할을 합니다. 액체 냉각판의 성능은 액체 시스템의 전반적인 효율성을 정의하는 데 매우 중요합니다.
액체 냉각판
액체 냉각판(LCP)은 액체 냉각 시스템 내에서 중요한 인터페이스 역할을 하며, 펌핑된 유체를 열원으로 안내하고 후속 냉각을 위해 폐열을 냉각수로 전달합니다. 냉각판은 열원 장착 표면, 액체가 통과할 수 있는 내부 통로, 입구 및 출구를 특징으로 합니다. 열 엔지니어는 냉각판 액체 흐름 경로 설계 및 구성을 최적화하여 압력 강하 및 흐름과 같은 액체 냉각 시스템 제약 조건 내에서 냉각을 극대화합니다.

100% 인라인 테스트
믿음직한100% 누출 테스트 완료수십 년 동안 생산된 냉각판.

한 차원 높은 냉각으로 제품 성능 향상
효과적인 액체 냉각 플레이트로 공기 냉각을 능가합니다.

직접 액체 냉각 인터페이스 최적화
맞춤형 콜드 플레이트 스카이라인과 받침대는 최고 성능을 위해 열원과 냉각 시스템 사이의 인터페이스를 최대화합니다.

고도로 사용자 정의 가능
최적화된 성능을 위해 균형 유량 및 압력 강하를 위한 설계를 최적화합니다.
액체 냉각판은 어떻게 작동합니까?
냉각판 자체는 장치를 냉각시키지 않습니다. 유체 순환을 위한 펌프와 냉각판에 흡수된 열을 거부하기 위한 열교환기를 포함하는 액체 루프에 통합되어야 합니다.
액체 냉각판을 사용하는 이유는 무엇입니까?
액체의 높은 열용량을 활용하여 공랭식 열 관리 솔루션보다 더 많은 열을 빠르게 흡수합니다. 냉각판은 다양한 시스템 구성 내에서 고밀도, 고출력 열 부하를 발산하는 데 탁월하여 액체 냉각 시스템으로 열을 효과적으로 전달할 수 있습니다.

액체 냉각판에 BOYD 선택하는 이유는 무엇입니까?
Boyd의 엔지니어는 무게와 복잡성을 줄이면서 시스템 요구 사항을 충족하는 고품질의 컴팩트하고 내구성 있는 냉각판을 개발 및 제조하는 데 탁월합니다. 수십 년간의 경험적 데이터를 기반으로 한 정확한 성능 시뮬레이션을 활용하여 냉각판 설계를 신속하게 최적화하고 설계 주기를 가속화합니다. Boyd의 광대한 제작 방법100% 누출 테스트 완료구성 옵션은 고성능 LCP를 사용하여 제품 무게를 줄이거나 성능을 높이거나 전체 어셈블리 크기를 줄이는 데 도움이 됩니다.
e-모빌리티 및 운송을 위한 액체 냉각판 솔루션
(대본 보기)
환경 노출을 견딜 수 있도록 배터리를 견고하게 구축
(대본 보기)
Boyd 최신 칩을 위한 액체 냉각 루프 및 냉각판 참조 설계

엔비디아

인텔

AMD는

브로드컴
EV 배터리 솔루션
3D 인터랙티브 도구를 통해 BOYD의 EV 배터리 솔루션과 다각적인 혁신을 주도하는 방법을 알아보십시오. 아래 이미지 또는 버튼을 클릭하여 EV 배터리 솔루션에 푹 빠져보세요!올바른 구조로 응용 분야 요구 사항 충족
액체 냉각은 다양한 응용 분야에서 활용되기 때문에 Boyd는 고객에게 응용 분야에 최적화된 솔루션을 제공하기 위해 다양한 액체 냉각판 기술을 개발했습니다. 당사의 엔지니어링 팀은 열 성능, 유량, 저항 및 압력 강하, 습식 경로 재료, 무게, 내구성 및 형상과 같은 프로젝트 요구 사항을 충족하기 위해 가장 적합한 기술을 활용합니다.
가장 인기 있는 LCP 기술에 대해 자세히 알아보십시오.
부품 번호 | 설명 | 다운로드 | 문의하기 |
---|---|---|---|
CP20G01 | 편평한 관 액체 냉각판 | 열 그래프 | 문의하기 |
CP20G03 | 편평한 관 액체 냉각판 | 열 그래프 | 문의하기 |
416101U00000G | 하이 컨택™ 튜브 액체 콜드 플레이트 | 416101U00000G 데이터시트 | 문의하기 |
416201U00000G | 하이 컨택™ 튜브 액체 콜드 플레이트 | 416201U00000G 데이터시트 | 문의하기 |
416301U00000G | 하이 컨택™ 튜브 액체 콜드 플레이트 | 416301U00000G 데이터시트 | 문의하기 |
416401U00000G | 하이 컨택™ 튜브 액체 콜드 플레이트 | 416401U00000G 데이터시트 | 문의하기 |
416501U00000G | 하이 컨택™ 튜브 액체 콜드 플레이트 | 416501U00000G 데이터시트 | 문의하기 |
416601U00000G | 하이 컨택™ 튜브 액체 콜드 플레이트 | 416601U00000G 데이터시트 | 문의하기 |
CP10G01 | 튜브 액체 콜드 플레이트 | 성능 | 문의하기 |
CP10G03 | 튜브 액체 콜드 플레이트 | 성능 | 문의하기 |
CP10G05 | 튜브 액체 콜드 플레이트 | 성능 | 문의하기 |
CP10G07 | 튜브 액체 콜드 플레이트 | 성능 | 문의하기 |
CP10G14 | 튜브 액체 콜드 플레이트 | 성능 | 문의하기 |
CP10G16 | 튜브 액체 콜드 플레이트 | 성능 | 문의하기 |
CP10G18 | 튜브 액체 콜드 플레이트 | 성능 | 문의하기 |
CP10G20 | 튜브 액체 콜드 플레이트 | 성능 | 문의하기 |
CP12G01 | 튜브 액체 콜드 플레이트 | 성능 | 문의하기 |
CP12G05 | 튜브 액체 콜드 플레이트 | 성능 | 문의하기 |
CP15G01 | 튜브 액체 콜드 플레이트 | 성능 | 문의하기 |
CP15G05 | 튜브 액체 콜드 플레이트 | 성능 | 문의하기 |

eMobility
전기차 배터리, 온보드 전자, 전력 변환

에너지 관리
전력 변환

표준 레퍼런스 디자인: Boyd 표준 CPU 액체 냉각판 데이터시트

인공 지능 및 클라우드 컴퓨팅
반도체 및 프로세서 냉각

산업 공정 장비
모터 드라이브 냉각, 전력 변환, 레이저 및 센서 냉각

에너지 관리
전력 변환, 배터리 에너지 저장 시스템


Boyd Hi-Contact 2 패스 데이터시트

Boyd Hi-Contact 4 패스 데이터시트

Boyd Hi-Contact 6 패스 데이터시트

산업 공정 장비
모터 드라이브 냉각, 전력 변환, 레이저 및 센서 냉각

에너지 관리
전력 변환

통신
컴퓨터 또는 서버 마이크로프로세서 냉각 및 테스트 장비 열 관리

항공우주
더 많은 전기 항공기(MEA)의 경량 항공 전자 공학, 모터 및 전자 냉각 솔루션, 위성 발사 중 적재된 라디에이터 패널로의 전자 열 전달. 또한 역방향 열 누출을 방지하기 위해 열 다이오드로 작동할 수 있습니다.

방위
액츄에이터 장착 전자 장치 냉각, 엔진 폐열 윙 및 카울 결빙 방지, 열 신호 억제
액체 냉각판 사용자 정의
재료
- 알루미늄
- 구리
- 스테인리스강
습식 경로는 액체 루프의 다른 구성 요소와 호환되어야 합니다. 구리와 알루미늄을 혼합하면 갈바닉 부식이 발생하여 시스템 성능과 수명이 단축됩니다.
흐름 경로 옵션
- 메조 채널
- 병렬 채널
- 튜브 및/또는 매니폴드
제조 공정
- CNC 가공
- 마찰 교반 용접
- 스탬핑
- CAB 납땜
- 진공 납땜
콜드 플레이트 FAQ
냉각판 이란 무엇입니까?
냉각판은 플레이트를 통해 흐르는 액체 냉각수에 직접 열을 전달하여 고열 장치를 냉각시키는 열 관리 구성 요소입니다. 이 프로세스는 과도한 열을 효과적으로 제거하고 최적의 작동 온도를 유지하는 데 도움이 됩니다. 냉각판은 완전한 액체 냉각 시스템에 연결해야 합니다.
냉각판은 어떻게 작동합니까?
냉각판은 고열 부품의 열을 순환하는 액체 냉각수로 전달합니다. 구성 요소가 열을 생성하면 냉각판은 표면을 통해 열을 흡수하고 열은 액체 냉각수로 흘러 들어가 구성 요소에서 열을 운반합니다.냉각판은 어디에 사용됩니까?
냉각판은 효율적인 열 관리가 필수적인 응용 분야에 사용됩니다. 과열을 방지하고 데이터 센터, 전력 전자 장치 및 전기 자동차(EV)와 같은 응용 분야에서 성능을 개선하는 데 도움이 됩니다.냉각판의 목적은 무엇입니까?
냉각판의 목적은 고열 부품에서 열을 발산하여 과열을 방지하고 안정적인 작동을 보장하는 것입니다. 냉각판은 열을 액체 냉각수로 효율적으로 전달함으로써 최적의 온도를 유지하고 까다로운 환경에서 시스템의 성능과 신뢰성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
냉각판의 주요 목적은 무엇입니까?
냉각판의 주요 목적은 전도와 대류를 통해 고온 부품에서 열을 전달하는 것입니다. 구성 요소나 장치가 열을 생성하면 냉각판은 표면을 통해 열을 흡수합니다. 흡수된 열은 순환 액체 냉각수로 흘러 들어가 열을 운반하고 열교환기 또는 액체 냉각 시스템을 통해 소산합니다.냉각판을 설계하는 방법?
엔지니어는 시스템의 열 부하 및 흐름 요구 사항을 분석합니다. 열전도율이 높은 재료를 선택하고 내부 채널을 설계하여 냉각수 흐름과 열 전달을 최적화합니다. 그들은 계산 시뮬레이션을 사용하여 최대의 효율성을 위해 설계를 개선합니다. 엔지니어는 전력 전자 장치, EV 배터리 또는 의료 기기와 같은 특정 응용 분야에 맞게 냉각판을 맞춤화합니다. 액체 냉각판 설계에 대해 자세히 알아보십시오.
냉각판은 열교환기입니까?
기술적으로 예, 냉각판은 에너지 흡수에 중점을 둔 일종의 열교환기로 기능합니다. 고열 부품의 열을 흡수하고 열을 순환 액체 냉각수로 전달하여 열을 효율적으로 제거하여 최적의 온도를 유지하고 시스템의 과열을 방지합니다. 그러나 열 관리 산업에서는 일반적으로 "열 교환기"라는 용어를 사용하여 시스템의 열 제거에 중점을 둔 두 개의 유체 경로를 사용하는 열 구성 요소를 나타냅니다. 열교환기에 대해 자세히 알아보십시오.
냉각판의 열 저항은 얼마입니까?
냉각판의 열 저항은 구성 요소 또는 장치에서 냉각수로 열을 전달하는 효과를 측정합니다. 냉각판 전체의 온도차를 열 유량으로 나눈 값으로 계산됩니다. 열 저항이 낮을수록 열 전달 성능이 향상되어 냉각판이 다양한 응용 분야에서 열을 효율적으로 관리할 수 있습니다.냉각판의 치수는 얼마입니까?
냉각판의 치수는 특정 응용 프로그램 및 설계 요구 사항에 따라 다릅니다. 냉각판은 길이와 너비가 몇 인치에서 수 피트까지 다양하며 두께는 일반적으로 0.25인치에서 1인치 사이입니다. 엔지니어는 냉각하는 구성 요소에 맞게 이러한 치수를 맞춤화하여 다양한 응용 분야에서 최적의 성능을 보장합니다.
냉각판과 히트 파이프의 차이점은 무엇입니까?
냉각판과 히트 파이프는 열 관리에서 뚜렷한 역할을 합니다. 냉각판은 구성 요소 또는 장치에서 순환 액체 냉각수로 직접 열을 전달하여 열을 효율적으로 발산하여 최적의 온도를 유지합니다. 대조적으로, 히트 파이프는 위상 변화 프로세스를 사용하여 열을 이동시킵니다. 히트 파이프 내부의 액체는 가열되면 열을 흡수하면 증발합니다. 냉각되면 다시 액체로 응축되어 열을 방출합니다. 냉각판은 고열 구성 요소를 냉각하는 데 탁월한 반면 히트 파이프는 더 먼 거리에 걸친 수동 열 전달을 효과적으로 관리합니다. 히트 파이프 페이지를 방문하여 히트 파이프의 기능과 응용 분야에 대해 자세히 알아보십시오.
냉각판에는 어떤 재료가 사용됩니까?
냉각판은 일반적으로 알루미늄 및 구리와 같은 열전도율이 높은 재료로 만들어집니다. 알루미늄은 가볍고 부식에 강하여 많은 응용 분야에 이상적이며 구리는 열 전달이 우수하지만 더 무겁습니다. 엔지니어는 열 성능, 무게, 비용 및 냉각 시스템의 특정 요구 사항과 같은 요소를 기반으로 재료를 선택합니다.방열판과 냉각판의 차이점은 무엇입니까?
방열판은 대류와 복사를 통해 구성 요소의 열을 주변 공기로 발산합니다. 금속 핀 또는 더 나은 공기 흐름을 위해 표면적을 늘리도록 설계된 견고한 구조로 구성됩니다. 대조적으로, 냉각판은 구성 요소에서 부품을 순환하는 액체 냉각수로 직접 열을 전달합니다. 냉각판은 전력 전자 장치 및 데이터 센터와 같이 열 부하가 높은 응용 분야에서 보다 효율적인 열 제거를 제공하는 반면, 방열판은 덜 까다로운 환경에서 자주 사용됩니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!