홈 » 블로그 » O-링을 측정하는 방법

O-링을 측정하는 방법

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2017년 May월 15일

오링: 어떤 경우에나 적당한 사이즈

O-rings come in different shapes and sizes. Knowing the measurements an application needs can make a difference on how well an O-ring works. If the O-ring is too big for the application, it will not seal properly. If the O-ring is too small for the application, the seal might break. The performance of an O-ring seal can be optimized by choosing the most appropriate size, which can be found by measuring an O-ring.

O-링 측정 방법

오링은 측정에는 세 가지 방법이 있습니다. 내경, 외경, 단면 두께를 측정하는 것입니다.

내경(I.D.)은 측정 기기(눈금자, 측정 테이프, PI 테이프 등)를 사용하여 한 쪽의 안쪽 경계에서 반대쪽 경계까지 측정합니다.

외경(O.D.)은 측정 기기를 사용하여 한 쪽의 바깥 경계에서 반대쪽 경계까지 측정합니다. 그러나 외경은 많이 사용되지는 않습니다.

단면 두께(C.S.)는 캘리퍼스 또는 마이크로미터로 측정할 수 있습니다. 휘어지지 않도록 조심해서 기기의 열린 부분을 오링에 고정하십시오.

완전한 오링이 아닌 경우 오링의 길이를 측정하고 π(3.14159)로 나눈 다음 단면 두께를 뺍니다.

O-링의 외부 치수와 내부 치수를 측정하는 방법에 대한 다이어그램

길이 ÷ π = 둘레

둘레 - 단면 두께 = 내경

정확성을 높이기 위해서 디지털 기기의 사용을 권장합니다.

For more information about our sealing solutions, check out our Gaskets & O-Rings or contact us for help in your sealing application!