» 블로그 » 얼마나 뜨겁지? 제품의 실제 최고 온도

얼마나 뜨겁지? 제품의 실제 최고 온도

철도 산업 및 Boyd 솔루션

Last updated Jan 27, 2025 | Published on Mar 12, 2018

여름이 다가오고 무더운 날이 찾아옵니다. 이것은 다음 제품과 발생할 수 있는 열 조건을 고려하기에 좋은 시기입니다. 또한 최종 사용자가 제품에 노출될 수 있는 더 높은 온도를 경험하는 사고 방식을 갖게 됩니다. 창문을 열어 두지 않을 때 자동차의 뜨거운 온도, 해변으로 데려다 주고 햇볕이 잘 드는 모래사장에 앉거나 포장 도로를 맨발로 걷는 뜨거운 온도에 대해 생각해 보십시오.

여름 더위는 너무 뜨거워서 다룰 수 없는 경우가 아니면 좋아하는 장치를 사용하는 것을 막지 않습니다. 최대 터치 온도는 최종 사용자 환경에서 고려해야 할 중요한 측면입니다. 여름철에는 기기가 최대 터치 온도에 도달하는 것이 훨씬 쉬울 것입니다. 열 설계자로서 우리는 이를 설명해야 합니다.

최대 터치 온도가 얼마인지 어떻게 알 수 있습니까?

열 관리에 대해 이야기할 때 이 말을 한 번 이상 듣게 될 것이며 그것은 "상황에 따라 다릅니다"입니다. 장치의 최대 허용 온도는 환경, 제품 디자인 및 응용 프로그램, 사용자가 제품을 취급하는 방법과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 최대 온도 질문의 핵심에 도달하기 위해 이러한 다양한 매개 변수를 살펴 보겠습니다.

터치 온도

그 음란하게 뜨거운 차를 기억하십니까? 그 안으로 들어가 바퀴에 손을 얹고 버클을 채우자. 생각만 해도 움찔할 것 같죠? 시트와 휠이 너무 뜨거워서 편안함을 느낄 수 없습니다. 당신은 또한 금속 부품에 화상을 입고 싶지 않았기 때문에 벨트 버클을 어떻게 다루었는지에 대해 진저였습니다. 이는 제품의 최종 사용자 경험을 위해 터치 온도가 얼마나 중요한지를 보여주는 예입니다.

통증 역치

촉각 온도는 인간 피부의 한계를 기반으로 합니다. 인간의 피부는 통증과 세포 손상이 시작되기 전에 짧은 시간 동안 더 높은 온도를 견딜 수 있습니다. 이 두 가지 제한 사항, 즉 고통과 손상은 사용자가 우리 제품에서 경험하고 싶어하는 마지막 것입니다. NASA는 터치 온도에 대한 새로운 접근 방식에 대한 멋진 요약을 발표했습니다. NASA는 피부 상수 접촉에 허용되는 온도에 대한 자체 수학적 모델을 개발하기 위해 이전 연구에 대한 몇 가지 경험적 데이터와 연구를 수행했습니다. 본질적으로, 열에 대한 우리의 통증 역치는 피부의 어느 부위가 가열되는지에 따라 다르지만 일반적으로 42C (민감한 피부 가슴 부위)에서 45C (발) 사이입니다.

연락 시간

최대 터치 온도를 결정하는 또 다른 요소는 사용자가 표면과 접촉할 수 있는 시간입니다. 피부는 통증이나 피부 손상이 발생하기 전에 몇 초 동안 더 높은 온도를 견딜 수 있습니다. 정보 통신 기술 및 소비자 전자 제품에 대한 표준을 만드는 기관인 Ecma International은 피부 접촉 시간 및 온도에 대한 인체 공학적 제한을 설정했습니다. 표준 ECMA-287에는 사용 및 예상 접촉 시간을 기준으로 허용 온도를 분류하는 표가 있습니다.

ECMA-287-Temperature-Limits-for-Skin-Contact

재료 유형

Ecma International은 또한 최대 터치 온도도 재료의 영향을 받기 때문에 이 표에서 재료 유형을 지정했습니다. 벨트 버클과 스티어링 휠이 모두 같은 온도에 있었다고 가정할 것입니다., 차가 평형에 도달할 만큼 충분히 오래 앉아 있었기 때문입니다. 벨트 버클보다 바퀴를 만지는 것을 더 견딜 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 금속 버클의 열전도율이 휠에 있는 고무나 가죽보다 훨씬 높기 때문입니다. 이 높은 전도성으로 인해 열이 뜨거운 버클로 전달되어 스티어링 휠의 재료보다 상대적으로 더 차가운 피부로 더 빨리 전달됩니다.

최대 온도까지 거꾸로 계산

Dip-Brazed-Thermal-Management-Enclosures

이제 소중한 최종 사용자가 편안하게 처리할 수 있는 온도를 기반으로 외부 최대 온도가 있으므로 최대 장치 온도까지 거꾸로 계산할 수 있습니다. 사용자가 장치의 방열판과 직접 접촉하는 경우 최대 장치 온도를 쉽게 확인할 수 있습니다. 조건을 Genie에 연결하고 사용자가 만질 표면의 온도를 파악할 수 있습니다.

일부 제품에서는 장치가 케이스에 동봉되어 열을 발산하기가 조금 더 어렵습니다. 성능과 안정성을 위해 장치를 냉각해야 하지만 안전하게 냉각해야 하며 제품에 대한 사용자 경험을 손상시키지 않아야 합니다. 인클로저의 경우 더 복잡한 연구가 필요할 수 있습니다. BOYD 엔지니어는 인클로저 내의 열 전달을 연구하는 데 정통하며 도움을 줄 수 있습니다. 도움이 더 필요하면 설계 엔지니어에게 문의하세요.

이번 여름 더위에 시달리는 동안 우리 제품이 사용자를 어떻게 고통스럽게 만들 수 있는지 기억하십시오. 시원한 음료와 함께 시간을 보내고 전자 장치를 시원하게 유지할 수 있는 방법도 생각해 보십시오.

터치 온도를 낮추는 데 도움이 필요하십니까? 엔지니어링 팀에 연락하시면 도와드리겠습니다!

관련 게시물:

Medical Diagnostic Types

Medical Diagnostic Types

In the revolutionary world of healthcare, medical diagnostic assays help clinicians assess health status, detect...

Boyd의 철도 솔루션

Boyd의 철도 솔루션

철도 문제 해결 철도 산업은 안전, 효율성 및 철도 문제를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 고급 솔루션을 요구합니다.

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

Medical Diagnostic Types

In the revolutionary world of healthcare, medical diagnostic assays help clinicians assess health status, detect...

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!