» 블로그 » AI 향상: Boyd의 모듈식 액체 냉각 시스템으로 NVIDIA의 GB200 NVL72 슈퍼칩을 더 쉽고 빠르게 배포

AI 향상: Boyd의 모듈식 액체 냉각 시스템으로 NVIDIA의 GB200 NVL72 슈퍼칩을 더 쉽고 빠르게 배포

AI의 미래: 효율적인 냉각을 통한 지원

Nvidia 에너지 효율 인프라

인공 지능 대규모 언어 모델은 이제 1조 개의 매개변수를 넘어서고 있어 차세대 기술이 필수적입니다. 이 새로운 AI 기반 컴퓨팅 시대는 전력 효율성, 가속화, 네트워킹 및 스토리지를 우선시합니다. NVIDIA의 GB200 NVL72는 이러한 문제를 해결하지만, 잠재력을 최대한 발휘하려면 배포가 용이하고 안정적이고 효율적인 냉각이 필요합니다. 수냉식 GB200 NVL72 랙은 데이터 센터의 탄소 발자국과 에너지 사용을 크게 줄입니다. 이러한 시스템은 컴퓨팅 밀도를 높이고, 설치 공간을 최적화하며, 광범위한 NVLink 도메인 아키텍처 내에서 고대역폭, 저지연 GPU 통신을 지원합니다. GB200는 H100 공랭식 인프라에 비해 동일한 전력 수준에서 25배 더 높은 성능을 제공하는 동시에 물을 절약합니다. Boyd의 혁신적인 모듈식 냉각 솔루션은 AI 기반 데이터센터 가 최고의 성능과 에너지 효율성으로 작동하도록 보장하므로 배포하기 쉬운 방식으로 NVIDIA GB200의 모든 기능을 활용하는 데 필수적입니다.

Boyd: 정밀하고 효율적으로 AI 냉각

Boyd 다가오는 컴퓨팅 요구 사항을 충족하려면 단순한 냉각 이상의 것이 필요하다는 것을 알고 있습니다. 이를 위해서는 정확성, 효율성 및 원활한 통합이 필요합니다. 당사의 포괄적인 솔루션은 배포를 단순화하고 성능을 극대화하며 컴퓨팅 밀도를 향상시킵니다.
데이터 센터 냉각 시스템 멋진 최첨단 인공 지능 740x415 1

Boyd의 냉각과 간소화된 GB200 통합

Boyds Cooling 566x300 1과 간소화된 GB200 통합
Boyd는 소싱, 조립, 설치 및 시작을 간소화하는 플러그 앤 플레이 완전 액체 냉각 시스템을 제공하여 NVIDIA의 GB200 NVL72 배포를 간소화합니다. 당사의 시스템은 GB200 NVL72 Superchip과 데이터 센터에 원활하게 통합되어 원활한 설정 프로세스를 보장합니다. NVIDIA는 모든 구성 요소를 최적화하여 응집력 있게 작동하므로 NVIDIA의 고급 기술을 보다 효율적으로 배포할 수 있습니다.

피크 GB200 성능을 위한 정밀 냉각

Boyd 냉각 솔루션을 정밀하게 조정하여 NVIDIA GB200의 성능을 극대화합니다. 우리는 GB200 에코시스템을 향상시키기 위해 냉각판, 액체 냉각 루프, 랙 매니폴드 및 CDU 시스템을 엔지니어링합니다. 성능을 최적화하여 데이터 센터가 최고의 효율성으로 실행되도록 보장합니다.

AI 기능 확장: 더 높은 밀도를 위한 효율적인 냉각

Boyd의 혁신적인 냉각 솔루션은 데이터 센터의 설치 공간을 확장하지 않고도 컴퓨팅 밀도를 높입니다. 에너지 효율적인 냉각 시스템으로 공간과 전력 소비를 최소화하면서 운영을 확장하여 지속 가능성을 손상시키지 않으면서 AI 기능을 향상하십시오.

Boyd를 통한 AI 냉각 개척

Boyd와 NVIDIA는 컴퓨팅의 새로운 시대를 더 시원하고 효율적으로 만드는 데 앞장서고 있습니다. 양사의 파트너십은 차세대 컴퓨팅 애플리케이션을 위한 지속 가능한 고성능 냉각을 제공하겠다는 약속을 보여줍니다. 로크웰 오토메이션과 협력하여 당사의 풍부한 유산, 전문 지식 및 역량을 활용하여 고객의 요구에 맞는 에너지 효율적인 고성능 냉각 솔루션을 제공하는 최첨단 시스템을 개발하십시오. 슈나이더 일렉트릭의 혁신적인 냉각 솔루션에 대해 자세히 알아보거나 프로젝트 요구 사항에 대해 논의하려면 슈나이더 일렉트릭의 전문가와의 상담을 예약하여 슈나이더 일렉트릭의 전문 지식이 어떻게 데이터 센터의 효율성과 성능을 향상시킬 수 있는지 알아보십시오.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!