홈 » 블로그 » 고무 꽃 이해

고무 꽃 이해

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2020년 Apr월 03일

What Is Rubber Bloom?

Bloom refers to formation of a dust or film on the surface of rubber compounds. The particulates that create bloom are recrystallized rubber compounds that are insoluble or unable to stay within the rubber as the material cools down to room temperature after vulcanization. While rubber bloom itself is not harmful, it can affect the appearance of rubber products and may require cleaning to maintain their aesthetic appeal.
RV slide out coextruded plastic and rubber seal with layer of rubber bloom

What Is Rubber Bloom Made of?

Many rubber compounding materials have limited compatibility with the elastomer in use, which is why bloom is a common occurrence. Bloom can be either solid or liquid compounding materials. These compounds migrate to the surface of the rubber component and appear as rubber bloom. Bloom includes both dry bloom, typically a fine, white, powdery substance, and wet bloom, which is also known as exudation, bleeding, or oily bloom.

Learn more about Rubber in our Material Science Section.

Does Rubber Bloom Impact Function?

러버 블룸(Rubber Bloom)은 고무의 기능성이나 밀봉 능력에 영향을 미치지 않는 일반적인 피상적인 현상입니다.

O-Rings, rubber gaskets, and door seals all experience bloom and still maintain their material integrity and function. In severe cases, it may make the surface of the rubber feel tacky or slippery, but still not impact rubber function.

고무가 더럽거나 매력적이지 않게 보일 수 있지만 Rubber Bloom은 일반적이며 고무의 적절한 기능을 방해하지 않기 때문에 결함으로 간주되지 않습니다. 경우에 따라 블룸은 수정된 블룸으로 구성 요소를 보호하는 데 의도적으로 사용될 수 있습니다.

How Do I to Mitigate Rubber Bloom?

Store rubber products in cool, dry environments. Minimizing exposure to heat and humidity can help reduce the likelihood of bloom formation.

Manufacturers may optimize formulations and process conditions to reduce bloom. Rubber bloom may still form on rubber components despite these measures.

Learn more about Boyd’s rubber forming capabilities.

블룸을 식별하기 위한 간단한 질문

Complex coextruded foam and rubber door seal with rubber bloom
고무가 고무 블루밍 이외의 다른 문제를 겪고 있는 것이 걱정되십니까? 빠른 식별을 위해 아래 질문에 답하십시오.
  • 보관 또는 배송 중에 미립자가 발생했습니까?
  • 가열하면 사라지나요?
  • 솔벤트 와이프로 제거 할 수 있습니까?
    • You may need to try several solvents to find the right one.
If the answer to each of these questions is Yes, you’re most likely experiencing harmless rubber bloom on your product. This is not unusual, and your rubber parts should perform as expected. While rubber bloom may not be aesthetically pleasing, most rubber components are used in sealing applications where the component is hidden.

보관 및 배송 전에 고무에 표면 미립자가 있으면 어떻게 됩니까?

  • 제품에 표면 오염이나 유기 연무가 있을 수 있습니다.
  • 고무 부품은 여전히 작동 중이며 작동합니다. 이 연무는 본질적으로 외관상 엄밀히 말하면 외관이 중요한 경우 구성 요소에서 제거 할 수 있습니다.

가열이 미립자에 영향을 미치지 않는다면 어떻게 될까요?

  • 고무의 노화를 방지하는 데 사용되는 물질인 고무에 산화 분해제가 남아 있을 수 있습니다. 기본 스테아연 스테아레이트 또는 비누가 부품에 남아 있었습니다.
  • 남은 보호재나 세척제는 모두 고무 제품의 자연스러운 현상이며 걱정할 필요가 없습니다.

여러 용제가 고무에서 필름을 제거하지 못하면 어떻게 됩니까?

  • 여러 용매를 사용해 본 경우 복잡한 에이전트를 사용하여 부품을 청소하십시오. 그래도 작동하지 않으면 유기물로 인해 연무가 발생할 수 있습니다.
  • 다시 말하지만, 이것은 외관상의 문제이며 특히 많은 고무 부품이 내부적으로 사용되기 때문에 사용자 수용에 영향을 미치지 않아야 합니다.

So don’t immediately worry if you see rubber bloom on O-rings, rubber gaskets, and door seals. Most bloom is harmless, but if you have any questions or need a rubber solution for your sealing or damping needs, Contact Us!