» 블로그 » 열 파이프 대 증기 챔버: 차이점은 무엇입니까?

열 파이프 대 증기 챔버: 차이점은 무엇입니까?

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2017년 Apr월 03일

2상 냉각

히트 파이프와 증기 챔버는 모두 동일한 2상 냉각 공정을 사용합니다. 액체는 열원에서 증발하여 증기가 됩니다. 이 증기는 히트 파이프 또는 증기 챔버의 캐비티를 통해 파이프 또는 챔버 내의 더 시원한 장소로 이동하여 응축됩니다. 모세관 작용에 의해 응축된 액체는 심지를 통해 핫스팟으로 다시 이동합니다.

히트 파이프를 히트 파이프로 만드는 것은 무엇입니까?

히트 파이프는 소리와 매우 가깝습니다. 물론 열을 전도하는 데 사용되는 파이프입니다. 그러나 파이프는 심지를 포함하도록 변경되었으며 파이프에 설치된 모든 유체를 소매하기 위해 밀봉되었습니다. 히트 파이프는 다양한 재료로 만들 수 있지만 구리와 물은 금속 및 작동 유체에 가장 적합합니다. 구리는 이미 높은 전도성을 가지고 있으며 상업적으로 이용 가능하며 제조 과정에서 조작하기 쉽습니다. 물의 동결과 증발 사이의 작동 온도 범위는 대부분의 응용 분야를 포괄하므로 대부분의 히트 파이프는 그 안에서 물을 사용합니다.

증기 챔버를 증기 챔버로 만드는 것은 무엇입니까?

증기 챔버는 파이프 대신 챔버 내에 증기를 수용하기 때문에 히트 파이프와 유사하므로 "증기 챔버"입니다. 증기 챔버에는 유체를 열원으로 다시 전달하는 심지도 있습니다. 이 증기 공간과 심지 구조를 수용하는 파이프 대신 증기 챔버는 일반적으로 유체를 유지하기 위해 함께 밀봉된 두 개의 플레이트를 사용합니다.

히트 파이프 대 증기 챔버

히트 파이프와 증기 챔버를 비교할 때 가장 큰 차이점은 열 확산 방향입니다. 히트 파이프는 축을 따라 집중된 높은 유효 열전도율을 갖는 반면 증기 챔버는 보다 2차원적인 평면 열 전달 방향을 가지고 있습니다.

구리 히트 파이프
히트 파이프 어셈블리

증기 챔버를 사용하면 더 많은 방향으로 열을 전달할 수 있으므로 2차원이 1차원보다 낫지 않습니까? 항상 그런 것은 아닙니다. 일부 증기 챔버 구성 방법은 장착력에 다소 취약하지만 최근의 발전으로 증기 챔버의 탄력성이 높아졌습니다. 대부분의 응용 분야에서는 냉각되는 열 인터페이스 재료 및 장치에 대한 최상의 접촉을 보장하기 위해 방열판에 기계적 부하가 필요합니다. 때때로 이 하중은 구리 증기 챔버가 증기 공간을 압축하지 않고 잠재적으로 심지 구조를 손상시키지 않고 처리하기에는 너무 많습니다. 이것은 더 진보되고 구조적으로 안정적인 스테인레스 스틸 초박형 증기 챔버가 효과적인 솔루션인 곳입니다.

반면에 히트 파이프는 일반적으로 증기 챔버보다 지지되지 않는 공간이 적습니다. 이를 통해 히트 파이프는 극한의 기계적 응력을 더 잘 처리할 수 있습니다. 열을 라우팅할 때 추가 제어를 위해 히트 파이프를 구부릴 수도 있습니다. 우리는 히트 파이프를 특정 응용 분야에 더 잘 맞는 보다 최적화된 모양으로 구부려 1차원에서 완전한 2차원에 조금 더 가까운 것으로 높은 열 전달률을 변환할 수 있습니다.

Genie의 2상 냉각

Genie는 히트 파이프를 시뮬레이션하기 위해 포괄적인 모델을 사용합니다. Genie는 상당히 간단한 히트 파이프 인터페이스를 가지고 있으며 베이스에 내장된 직선 히트 파이프만 처리할 수 있습니다. Genie는 또한 열원 근처에 히트 파이프를 고르게 배치합니다. 그러나 히트 파이프가 기본 열 확산을 개선할 수 있는 방법에 대한 아이디어를 얻으려면 훌륭한 도구입니다. 히트 파이프와 증기 챔버를 모두 정확하게 시뮬레이션하는 고급 시뮬레이션 도구를 찾고 있다면 SmartCFD를 확인하십시오.

Boyd 설계 엔지니어는 히트 파이프를 사용할 수 있는 몇 가지 놀라운 방법에 정통합니다. 특히 특정 응용 분야에 대해 히트 파이프를 적용할 수 있는 방법에 대해 몇 가지 질문이 있는 경우 언제든지 문의하십시오

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!