As nearly every industry employs devices and electronics that require increased power, more efficient cooling for high heat loads in compact spaces has never been more important. Boyd has decades of experience providing CDUs (Coolant Distribution Units) to help precisely cool and protect enterprise electronics and hyperscale, IOT, and cloud systems. We provide CDU solutions that are right-sized and custom-configured to help maintain uptime and lower total data center cost of ownership.
To help shed some light on incorporating a CDU into a data center cooling system, we sat down with one of our thermal experts to discuss some of the most important implementation considerations.
냉각수 분배 서비스를 요청하셨습니까?
데이터 센터 냉각을 위해 CDU가 필요한 이유는 무엇입니까?
중단 없는 24/7 데이터 센터 운영은 비즈니스 연속성에 매우 중요합니다. 컴퓨팅 성능과 함께 열 요구 사항이 증가함에 따라 많은 엔터프라이즈 애플리케이션이 기존 공기 냉각이 달성할 수 있는 것을 능가했습니다. CDU는 보다 작고 유연한 솔루션에서 더 높은 수준의 냉각 용량을 제공하며 데이터 센터 구성 요소를 냉각 및 보호하기 위한 효율적인 옵션입니다.
핫 스왑은 얼마나 중요합니까? 내 시스템에 핫 스왑 기능이 필요합니까?
Uptime for servers in a data center is crucial, so having hot-swappable components (or components that are replaceable during continued operation) can help avoid service disruptions. Boyd’s cooling distribution units have multiple components that are hot-swappable, including cold plates and pumps to help expedite system service and minimize maintenance downtime.
CDU의 응결 및 누출을 어떻게 방지합니까?
냉각 시스템에서 응축 또는 액체가 누출되면 서버 랙 내부의 장비가 손상되거나 고장날 수 있습니다. 온도 및 습도 센서는 일반적으로 시스템 배관의 응결 위험을 완화하기 위해 데이터 센터가 이슬점 이하에서 작동하도록 하기 위해 설치됩니다.
While Boyd’s Liquid Cooling Systems have been employed for over 30.6 billion field hours with no leaks, Boyd also installs leak detection systems to monitor potential leaks and provide alarms. In addition, CDU lines are insulated with an inert neoprene to prevent any moisture accumulation should condensation occur.
CDU는 시설 용수 또는 시설 공기에 연결됩니까?
독립형 인로우 CDU든 통합 랙 내 CDU든, 냉각 분배 장치는 열을 배출하기 위해 시설 용수 또는 시설 수준 냉각 시스템에 연결되어야 합니다. BOYD에는 액체-액체 시스템에서 액체-공기 시스템에 이르기까지 CDU에서 열을 쉽게 전달할 수 있는 여러 가지 열교환기가 있습니다.
CDU에서 시설 용수로 직접 열을 전달하면 최고의 냉각 용량을 제공하지만 모든 응용 분야에 필요한 것은 아닙니다. RPU(Reservoir Pumping Unit)와 결합된 RDHx(Rear Door Heat Exchanger)는 데이터 센터의 주변 공기로 열을 차단하는 경제적인 솔루션으로 자주 사용됩니다.
냉각수 분배 장치의 수명을 늘리려면 어떻게 해야 합니까?
데이터 센터는 일반적으로 5년마다 컴퓨팅 성능이 20-40% 증가하며 장비 수명은 약 10년 동안 지속됩니다. 이러한 전력 증가는 열 부하가 크게 증가한다는 것을 의미합니다. 냉각 분배 장치는 동일한 컴퓨팅 성장 주기에 맞춰야 하며 기대 수명은 5년에서 10년 사이여야 합니다.
CDU가 잘 유지되는지 확인하는 것은 서버 냉각기의 수명을 늘리는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 유량 손실, 펌프 기대 수명 및 전원 공급 장치 작동에 대한 예방 유지 보수가 수행됩니다. 유량 변경의 경우 시간 제한이 있는 필터 교체를 구현할 수 있으며 작동 시간에 따라 펌프 및 전원 공급 장치 교체를 트리거할 수 있습니다.
내부 필터의 수명을 연장하기 위해 고품질 냉각수를 사용하고 유지하는 것도 중요합니다. 이는 열 폭주를 방지하는 데 도움이 되며, 이는 펌프와 전원 공급 장치의 수명을 향상시킬 수 있습니다.
BOYD는 최적의 냉각 성능을 위해 적절한 크기의 맞춤형 냉각수 분배 장치를 제공한 다년간의 경험을 보유하고 있습니다. CDU 페이지를 방문하여 자세히 알아보거나 열 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 당사에 문의하십시오.