» 블로그 » 생성형 AI 및 EV 배터리: 왜 수냉식인가?

생성형 AI 및 EV 배터리: 왜 수냉식인가?

생성형 AI 및 EV 배터리: 왜 수냉식인가?

고성능 인공 지능(AI) 및 전기 자동차(EV) 배터리와 같은 첨단 기술은 더 많은 전력을 사용합니다. 더 많은 전력이 더 많은 폐열을 발생시키므로 생성형 AI 및 EV 배터리 혁신가들은 액체 냉각으로 전환하고 있습니다. 액체 냉각이 이 대화의 기본 부분인 이유를 살펴보겠습니다.

공기 대 액체의 열용량

가장 기본적인 수준에서 액체 냉각은 공기 냉각보다 열을 흡수하는 용량(Cp)이 더 큽니다. 열용량은 질량(그램)을 특정 온도(켈빈/섭씨)로 증가시키는 데 필요한 에너지(줄)를 측정합니다. 실온에서:

물은 공기보다 4배 많은 에너지를 흡수하여 같은 온도를 높입니다.

Cp 공기 = 1.0035 J/gK

Cp 물 = 4.1813 J/gK

Cp 에틸렌 글리콜 = 2.36 J/gK

Cp 프로필렌 글리콜 = 2.5 J/gK

더 높은 열용량 = 더 효율적이고 더 높은 용량의 냉각.

공기 대 액체의 밀도

액체는 공기보다 훨씬 밀도가 높습니다. 밀도가 높다는 것은 정의된 부피에 공기 질량보다 더 많은 액체 질량이 있음을 의미합니다. 공기와 물의 밀도(ρ)를 비교하면 물의 밀도는 공기보다 훨씬 높습니다.

물은 같은 공간에서 공기 질량의 829배를 가지고 있습니다! 그것을 보는 또 다른 방법은 1cm³의 물과 같은 무게가 되려면 829cm³의 공기가 필요하다는 것입니다. 그것은 9온스 알루미늄 캔 12개와 같은 무게의 게임 주사위와 같습니다.

밀도 공기 = 0.001204g/cm³

밀도 물 = 0.9982067g/cm³

더 큰 밀도 = 정의된 공간에서 더 많은 냉각 용량.

더 높은 열용량과 밀도가 함께 작용합니다.

액체 냉각의 장점은 높은 열용량이나 밀도에서 독립적으로 나오지 않습니다. 이 두 가지 특성을 결합하면 액체가 강력한 냉각 솔루션이 됩니다.

대부분의 응용 분야는 냉각에 사용할 수 있는 공간의 양에 따라 제한됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
비교하기 위해 볼륨을 일정하게 유지합니다. 단순화를 위해 100cm³가 있다고 가정합니다.

  • 100cm³에서는 0.12g의 공기 또는 99.8g의 물을 가질 수 있습니다.
  • 0.12g의 공기는 섭씨 1도가 증가하기 전에 0.12줄의 에너지를 흡수할 수 있습니다
  • 99.8g의 물은 섭씨 1도가 상승하기 전에 417줄의 에너지를 흡수할 수 있습니다

이는 같은 부피에 3000배 이상 더 많은 열을 흡수하는 것입니다.

액체는 공기와 같은 공간에서 생성형 AI 칩과 전기차 배터리의 3000배 이상의 열을 흡수합니다.

액체 냉각이 모든 것에 사용되지 않는 이유는 무엇입니까?

액체 냉각은 공기보다 더 빠르고 더 빠르게 냉각될 수 있지만 그 자체로 문제가 있습니다. 공기를 쉽게 사용할 수 있습니다. 공기는 흐름을 제어하기 위해 팬, 송풍기, 덕트 또는 공기 배플링만 필요합니다. 액체는 모든 곳에서 쉽고 풍부하게 구할 수 없습니다. 액체 냉각에는 액체를 순환시키기 위해 튜브, 매니폴드, 펌프 및 피팅이 필요합니다. Liquid는 스마트 센서, 소프트웨어 및 시스템 이중화로 예방할 수 있는 누수 및 침수 손상 위험을 나타내지만 이는 인프라 복잡성을 가중시킵니다. 밀도가 높다는 것은 액체가 공기에 비해 이동하기가 더 어렵다는 것을 의미합니다. 액체 시스템은 느리게 움직이거나 더 강력한 펌핑 시스템이 필요합니다.

생성형 AI 및 EV 배터리의 혁신가들은 열 수요가 공랭식으로 실현 가능한 것을 초과할 때 액체 냉각으로 전환합니다. 더 높은 성능에 대한 요구는 Liquid의 추가 시스템 및 인프라 복잡성보다 중요합니다.

BOYD 응용 분야에 적합한 냉각 시스템 선택

BOYD는 규제되고 안전이 중요한 시장에서 수십 년 동안 고신뢰성 액체 냉각 시스템 현장 성능을 보유하고 있습니다. 우리는 액체 시스템 설계를 개선하여 높은 냉각 용량 이점을 극대화하는 동시에 액체 냉각 시스템 문제를 완화함으로써 고출력 부하를 안정적으로 냉각했습니다. 성능 경계와 기본적으로 열 관리 시스템 경계를 넓히고 있는 생성형 AI 및 EV 배터리 분야의 혁신가들은 액체 냉각 개념, 고급 구성 요소 및 시스템 설계, 열 시뮬레이션 및 모델링, 냉각 혁신, 대규모 글로벌 제조 및 100% 인라인 누출 테스트를 위해 BOYD로 눈을 돌리고 있습니다.

Boyd는 전체 공기 및 액체 냉각 스펙트럼에 걸쳐 열 관리 전문 지식을 갖춘 귀중한 액체 냉각 파트너로서 3D 증기 챔버 및 원격 히트 파이프 어셈블리 와 같은 공랭식 솔루션의 한계를 뛰어 넘거나순환 장치, 냉각기, 액체 루프냉각판을 갖춘 액체 시스템을 안전하게 도입 할 수 있습니다. 우리는 오늘날 시장에서 가장 진보된 생성형 AI 및 EV 배터리 애플리케이션을 고효율의 신뢰할 수 있는 고급 액체 냉각 시스템으로 냉각하고 있습니다. AI 및 EV 배터리 시스템 냉각을 지원하는 방법을 알아보려면 당사에 문의하십시오 .

 

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!