» 블로그 » COVID-19과의 싸움에서 Boyd의 필수 밀봉, 열 및 보호 솔루션

COVID-19과의 싸움에서 Boyd의 필수 밀봉, 열 및 보호 솔루션

COVID-19 팬데믹이 계속 가속화됨에 따라 세계는 바이러스와 싸우고 극복해야 하는 새로운 도전에 직면해 있습니다. 도전 과제가 높아질 때마다 기업들은 환자를 적절하게 치료하는 데 필요한 의료 용품과 장비를 신속하게 제조하기 위해 협력하고 있습니다.

인공 호흡기 및 인공 호흡기

바이러스와 싸우고 있는 사람들을 돕기 위해 병원에 인공호흡기가 절실히 필요합니다. 인공호흡기는 환자의 폐로 가는 산소 공기 흐름을 지원하고 제어하여 생존을 위한 중요한 도구입니다. 현재 부족으로 인해 여러 환자 간에 기계 사용이 분할되었습니다. 기능은 다소 간단하지만 디자인은 훨씬 더 복잡합니다. 중요한 전자 제어 장치 온도를 유지하지 못하면 해로울 수 있습니다.

히트 스프레딩 히트 파이프 어셈블리

Boyd is prepared and experienced to design and manufacture the thermal systems to support around the clock use of these ventilators. Our Heat Sinks and Heat Pipe Assemblies are built to withstand long term use without fail. These technologies are an efficient, long lasting cooling solutions which incorporates the fast, high-capacity, two-phase heat transfer of heat pipes to remove local hot spots and improve air cooled heat sink efficiency. Heat Spreading Heat Pipe Assemblies reduce heat buildup around electronic components and enable more even heat spreading to maximize airside fin efficiency.

PCR 검사

마이크로플레이트 PCR 씰 및 PCR 열 사이클러

COVID-19 검사의 가장 일반적인 형태는 인후 또는 비강 면봉에서 가래를 채취하고 PCR이라고도 하는 중합효소 연쇄 반응을 수행하는 것입니다. 거기에서 샘플은 미량의 바이러스 RNA를 검출하기 위해 실험실로 보내집니다.

이 테스트 키트는 또한 의료 용품 부족 중 하나이며 코로나 바이러스가 존재하는지 확인하는 첫 번째 단계입니다. 장비는 PCR 플레이트, 튜브 및 캡, 씰 및 액세서리로 구성됩니다.

요소 및 다양한 환경 영향에 장기간 노출되면 의료 용품 및 장치가 장치 또는 구성 요소의 안전성, 효율성, 신뢰성, 순도 및 수명 주기에 영향을 미칠 수 있는 다양한 오염 물질에 노출됩니다. BOYD PCR 트레이에 특이적인 원치 않는 오염 물질의 영향을 최소화하도록 설계된 다이컷 PCR 플레이트 씰 엔지니어링 분야에서 수십 년의 전문 지식을 보유하고 있습니다.

PCR 열 순환기는 주기적인 프로그램에 있는 온도를 통제해서 DNA를 증폭합니다. 이러한 PCR 장치는 데이터를 빠르고 안정적으로 분석하는 것이 중요합니다. BOYD는 고용량 냉각기 히트 파이프 어셈블리, 방열판, 소음, 진동/단열 등을 포함하여 이러한 장치에 특정한 기술을 제공합니다. 자세한 내용은 DNA Cyclers/Thermal Cyclers에 대한 사례 연구를 확인하십시오.

CT 스캔 및 X-Ray 기계

수천 명의 사람들이 매일 코로나 바이러스 검사를 받고 있습니다. 의료 전문가들은 계속해서 흉부 X-Ray 이미지를 촬영하고 이상에 대해 이미지를 분석하고 있습니다. 인공 호흡기와 마찬가지로 X- 레이 기계 및 장비는 감염의 진단과 치료에 필수적입니다.

Medical-Heat-Exchanger

CT 스캐너의 X선 생성 요소는 방대한 양의 X선을 생성하지만 안전한 수준의 X선 노출을 보호하고 유지하기 위해 대부분의 X선은 안전하게 발산될 수 있는 열로 변환됩니다. 액체 냉각은 X-ray 기계와 유사한 응용 분야에서 고밀도 열 부하를 냉각하기 위한 가장 콤팩트하고 효율적인 방법입니다. 액체는 공기보다 더 많은 열을 흡수하고 운반할 수 있어 고성능 냉각 솔루션을 가능하게 합니다.

Face-Masks-Shields

페이스 쉴드

전 세계 기업들은 하루에 수백만 개의 안면 보호대, 마스크 및 기타 의료 보호 장비를 제조하기 위해 일상적인 제품을 보류함으로써 판에 나섰습니다. 일부 의료진은 상점에서 구입한 천으로 집에서 마스크를 만들고 있습니다.

N95 안면 마스크를 착용한 상태에서 1차 방어선을 위해 전면 보호대를 사용하여 액체, 액체 튀김, 먼지 등을 차단합니다. 유체 저항성 전면 보호대는 광각 디자인으로 얼굴 접촉을 방지하는 데도 도움이 됩니다. BOYD는 현재 전 세계 고객과 협력하여 플라스틱 쉴드 프로텍터, 쉴드용 탄성 밴드, 쉴드가 얼굴에서 멀어지도록 도와주는 접착 폼 패드를 변환하여 보안경과 N95 마스크를 위한 공간을 확보하고 있습니다.

안전 유지

BOYD는 COVID-19 팬데믹에 맞서 싸우는 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

관련 게시물:

Medical Diagnostic Types

Medical Diagnostic Types

In the revolutionary world of healthcare, medical diagnostic assays help clinicians assess health status, detect...

Boyd의 철도 솔루션

Boyd의 철도 솔루션

철도 문제 해결 철도 산업은 안전, 효율성 및 철도 문제를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 고급 솔루션을 요구합니다.

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

Medical Diagnostic Types

In the revolutionary world of healthcare, medical diagnostic assays help clinicians assess health status, detect...

Boyd의 철도 솔루션

철도 문제 해결 철도 산업은 안전, 효율성 및 철도 문제를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 고급 솔루션을 요구합니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!